This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289:温度改善设计

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427959/tps55289-temperature-improvement-design

器件型号:TPS55289

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的目标是在30*40mm 的设计空间内实现具有30W 功率的20V 输出、无需冷却散热片、保持 PCB 温度低于70°C。

为了实现这一点、我应该如何设计和计算?

BR、

Timo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timo:

    我可以知道客户和应用是什么吗?

    输入电压范围是多少?  

    因为热性能还与 PCB 尺寸、铜厚度、Fsw、外部电感器等有关 进行布局时、请遵循布局指南。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timo:

    我们在电子邮件中讨论过、我将关闭此 e2e 主题帖、如果还有任何问题、请告诉我。

    BRS、

    布莱斯