This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92633Q1EVM:PWM 引脚连接

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, TPS92633-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419621/tps92633q1evm-pwm-pin-connection

器件型号:TPS92633Q1EVM
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529TPS92633-Q1

工具与软件:

您好!

我们可以连接吗 2个 IC、每个 IC 6个 PWM 引脚 并行连接到 MSP430F5529的单个 GPIO 引脚?

它是否会按预期工作?

此致、

德州仪器(TI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tex:

    是的、您可以并联多个 PWM 引脚、通过单个 GPIO 引脚控制调光。

    我记得在您之前的查询中、您想在"连带失效、其他开启"故障总线配置中连接这2个 IC。 如果是、请注意 TPS92633-Q1数据表的图7-13中存在误差。  为了将器件配置为连带失效模式、您需要在每个 FAULT 引脚上连接一个单独的 PNP 晶体管和上拉电阻器、如下面的原理图所示。

    我已经附上了完整的 TINA-TI 仿真文件供您参考。

    e2e.ti.com/.../One_2D00_Fail_2D00_Others_2D00_On.TSC

    祝您继续进行设计。

    此致、

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zach。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tex:

    原理图是图7-13、实际上是正确的。

    我通过使用纯开漏配置而不是3mA 下拉电流、在我的模型中犯了一个错误。 请参阅下面的更新型号。

    我在上一篇文章中推荐的原理图也将起作用、但无需包含其他组件。

    我对困惑的道歉。

    此致!

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    很抱歉响应延迟、  

    请澄清与故障 PIN 相关的一些问题

    原理图是图7-13、实际正确。

    那么、我可以按原样实施该电路吗?  

    1.您能解释一下图7-13中提到的电路是如何工作的吗?  

    2.在图7-13中,他们用2个 IC 到单电路,我可以用4个 IC 到单电路吗?

    3.为什么 MCU 连接在您之前的电路中?  

    4.那么、根据您之前的电路、这个引脚也将被连接至 MCU 作为输入?  

    5. 该电路是否能在没有控制器的情况下工作?

    6.您能否说明一下这些组件的器件型号和电阻器容差、如果您有任何使用 TPS92633-Q1实现此电路的设计/原理图文件、请分享。

    此致、

    德州仪器(TI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tex:

    1.您能解释一下图7-13中提到的电路是如何工作的吗?  

    FAULT 引脚连接到内部3mA 下拉灌电流。 ~期间、Δ V 3mA 被拉过 PNP 的基极、从而导通晶体管并将 集电极拉至高电平。 当 PNP 的集电极为高电平时、NPN 晶体管也会导通并切换 MCU 输入端的电压、以指示发生了故障。  PNP 上的0.7V 发射极至基极压降使共享故障总线保持高电平、从而在一个器件发生故障时使其他器件保持开启状态。 这是一个连带失效其他导通应用。

    2.在图7-13中,他们用2个 IC 到单电路,我可以用4个 IC 到单电路吗?

    可以、使用4个具有共享故障总线的 IC。

    3.为什么 MCU 连接在您之前的电路中?  

    发生故障时回读。

    4.那么、根据您之前的电路、这个引脚也将被连接至 MCU 作为输入?  

    如果您希望使用 MCU 在发生故障时进行回读、此引脚将连接到 MCU 输入。 这是典型的应用。

    5. 该电路是否没有控制器?

    对于连带失效和其他导通功能、MCU 用于监测是否发生故障。

    6.您能否说明一下这些组件的器件型号和电阻器容差、如果您有任何使用 TPS92633-Q1实现此电路的设计/原理图文件、请分享。

    选择最大 VCE 电压大于电池电压的晶体管。 1%电阻。

    这是我更新后的 TINA-TI 仿真文件。

    e2e.ti.com/.../One_2D00_Fail_2D00_Others_2D00_On_5F00_3mA。TSC

    此致、

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你这么多的宝贵的答复 Zach!,

    我已经查看了您发送的仿真。

    其中、

    我对 LTspice 的了解较少。 所以、我请您解释几件事。

    1.为什么 在故障情况下使用电流发生器?  

    2.为什么两个 IC 的电压都降低,而故障仅在1 IC 中?

    此致、

    德州仪器(TI  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tex:

    1.为什么 在故障情况下使用电流发生器?  

    电流发生器用于模拟 TPS92633-Q1 FAULT 引脚的3mA 内部下拉。 这是一个比我之前的开漏配置更精确的模型。 请注意、图7-13显示了连接到 FAULT 逻辑的内部灌电流。

    2.为什么两个 IC 的电压都降低,而故障仅在1 IC 中?

    在 PNP 上的0.7V 发射极至基极压降会降低电压。 这种压降发生在两个故障引脚上、因为它们直接连接在一起。 即使压降很小、故障总线仍保持逻辑高电平、从而使另一个器件保持有效状态(一个器件失效其他器件导通)。

    这是一种简单而巧妙的解决方案、依赖于内部电流阱以及 PNP 是电流控制器件这一事实。

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。