This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22963C:请查看应用于开发电路图的器件。

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22963C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421214/tps22963c-please-review-the-parts-applied-to-the-development-circuit-diagram

器件型号:TPS22963C

工具与软件:

我正在尝试将 TPS22963c 应用于我正在开发的项目。 请检查该器件是否有任何问题。

e2e.ti.com/.../Telechips_5F00_TPS22963C-Review_5F00_Request_5F00_1004.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kim Jaeh Yeon、

    原理图看起来不错。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评分

    我对数据表有疑问。

    VIN 和 VOUT 项已在图中交换。 我的理解是否正确?

    请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    金载贤

    您似乎是正确的。 它们互换了。 感谢您指出这一点。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有一个问题。

    我购买了 TPS22963并对其进行了测试。

    连接到 VIN 引脚的 SYS_5P0关闭。
    此外、ON 引脚与下拉电阻相连并处于低电平。
    测试如下。 当通过 USB 电缆将 VOUT 引脚连接到 PC 时、电压流入 VIN 引脚。

    波形是测试结果。

    为什么有电压流经 VIN 引脚?

    TPS22964具有 QOD 功能。 能否使用 TPS22964解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    金宰铉

    当 EN 为低电平且 Vin 或 Vout >1V 时、反向电流阻断应处于活动状态、并防止任何电流从 OUT 流向 IN。 这对 TPS22964和 TPS22963器件都有效。 QOD 在这里没有帮助、因为 USB 似乎在器件输出端强制输出5V 电压。 如果输出悬空/不确定、QOD 会有所帮助。

    您能否测试该器件并探测器件的 Vin、Vout 和 EN。 请检查是否有任何电流从 OUT 流向 IN (如果您可以接触电流探头或 SMU)。 您也可以在引脚上进行探测。

    此致、
    Arush