This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:MPPT 跟踪

Guru**** 2587685 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ24210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427971/bq25756-mppt-tracking

器件型号:BQ25756
Thread 中讨论的其他器件: BQ24210

工具与软件:

  BQ25756如何通过 I2C 工具发送指令以及可以发送哪些指令来实现 MPPT 跟踪? 如果没有通信、该模块只能实现恒压和恒流模式。 我们希望得到答案。 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ25756需要通过 I2C 启用 MPPT。

    您是否可以使用 BQ24210等充电器进行独立充电?

    您的系统规格是什么?

    此致、
    埃森·加洛韦