This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2803C:ULN2803C

Guru**** 2797585 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL7407LA, ULN2803C, ULN2003A, ULN2003AI, TPL7407L, ULQ2003A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406752/uln2803c-uln2803c

器件型号:ULN2803C
主题中讨论的其他器件: ULN2003AULN2003AITPL7407L、TPL7407LA ULQ2003A-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们要求 使用继电器驱动器来控制基于5V 的继电器...

有哪些使用方法 ULN2803C 继电器驱动器 来控制 基于5V 的继电器 ( G5Q-14-DC5)? 或者、您能否建议我们使用适当的器件来控制5V 继电器。
请找到下图以正确理解...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    您能给我一个关于这个问题的答案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 M:

    是的、这没问题。 请确保流经每个通道的电流将小于 ULN2003A 数据表的图5-4所示的电流。

    谢谢!

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢您的答复...
    请您提供以下所附器件型号的详细信息 ...
    ULN2803C、
    ULN2003A
    ULN2003AI、
    TPL7407L……

    查询:
    1.是否均支持基于5V、12V 和24V 的继电器驱动?  
    2.什么是最新的组件,最适合未来的项目使用和长期库存可用性?
    3.在驱动交流和直流负载的同时,具有成本效益和适当的功能?
    4、工业温度范围--40°C 至+85°C 最低?

    根据随附的器件型号和问题、请为我们提供用于多个项目的正确器件、以保持标准功能和长寿命库存供应...

    谢谢、此致

    M Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 M:

    1.是的。

    2.所有组件都是行业中成熟的,并将有非常长的寿命-没有问题。

    3.最具成本效益的是 ULN2003A、TPL7407LA、ULQ2003A-Q1和 ULN2003AI 紧随其后。 请参阅产品文件夹中的1ku 价格。

    4.除 ULN2003A 以外的所有设备均可支持该温度范围。

    ULQ2003A-Q1听起来好像是满足您需求的最佳器件、但请检查各器件的价格与您的要求、并考虑 TPL7407的低输出低电压/高电流功能、以确定它是否更适合您的需求。

    谢谢!

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    您能否找到以下使用 TPL7407LAPWR 驱动器驱动基于5V 的继电器的电路?


    1.能否验证此设计是否正确?
    2.根据数据表、我们为 COM 引脚提供了12V 电源、并根据我们的要求使用了5V 继电器  
    3.将来如果我们想用 ULN2003A/AI 代替 TPL7407LA 的话,我们能不能用这些供电额定值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们要使用 ULN2003A/AI、  
    我们是否可以 将单个5V 电源同时连接到 COM 和继电器电源?
    如果我们使用5V 继电器、您能否向我们提供有关 ULN2003A 和 TPL7407LA 的此电源额定值的明确详细信息...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 M:

    看上去一切正常。

    是的、您可以使用此电路将 ULN 器件直接放入 TPL 封装中。

    对于 TPL、您可以使用5V 作为 COM 电源、但栅极驱动强度将降低、因此 Rdson 将从数据表中规定的值降低。

    使用 ULN 时、规格不会发生变化、在预期的数据表工作条件下使用5V -使用 ULN 时、COM 引脚仅用于耗散电感能量。

    谢谢!

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复、

    我们模拟了具有4个电感负载的 TPL7407lA 中继驱动器、用于验证负载条件、
    在这里、我们附加了 Tina 仿真文件和仿真波形、供您了解、

    在此、我们观察到下图所示的 ICOM 波形中的继电器关闭状态下的电流尖峰、因此您能否澄清此问题以及在满载时 COM 引脚上消耗的电流大小。

     e2e.ti.com/.../TPL7407LA_5F00_Relay-Driver.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 M:

    是的、应该会出现这种电流尖峰。 每个电感负载消耗的电流略小于80mA、因此当所有4个通道同时关闭时、COM 引脚上集成的反激式二极管会将电流耗散回 COM 源、因此 COM 电流略小于80*4 = 320mA。

    谢谢!

    Patrick