This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200:VIN = 0时 DIM 引脚上的最大电压

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428906/tps92200-maximum-voltage-on-dim-pin-with-vin-0

器件型号:TPS92200

工具与软件:

尊敬的 TI 社区:

根据数据表、DIM 引脚上的建议最大电压为 6V 、而 V IN:4-30V  

但我想知道、如果出现以下情况、会发生什么情况:

VDIM 为3.3V (来自外部源)、而 VIN 为0V (器件无输入电源)。

在这种情况下、当 VIN = 0V 且 VDIM = 3.3V 时、DIM 引脚是否可以承受施加的电压、或者是否存在损坏器件的风险? 我希望确保不会发生可能影响电路的反馈或其他意外行为。

提前感谢您的任何见解!

此致、

Mohamed Obaid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:  

    感谢您联系我们! 这是没有风险的、因为内部电路设计已经考虑了这种应用情况。

    您能否分享一下该 TPS92200应用的终端设备?  

    谢谢!  

    此致!  

    John。