This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61201:SMPS 的低输出电压

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427306/tps61201-low-output-voltage-from-smps

器件型号:TPS61201

工具与软件:

您好!

我从 TPS61201DRC 获取了不寻常的输出电压、而不是标准3.3V。 附录是我的原理图。 我已经仔细检查了焊接和元件。 VAUX 的读数约为3V、VOUT 的读数约为0.96v。

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sasa:

    感谢您的伸出、原理图似乎一切都正确. 您是否曾尝试在没有负载的情况下启动过。 您可以检查 VIN、L、VOUT 引脚波形。 另外不要忘记也检查电感器电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、尼尼:

    很高兴原理图很好。 这意味着这是一个制造问题、而不是一个设计问题!

    稳压器似乎在切换、但一段时间后它会变热(我的轻负载~150mA 是不常见的)。 我想知道 VAUX 电容器是否会因某种原因出错? 这似乎是唯一可能会出错的事情。 我还旋转了电感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sasha:

    坦率地说、我认为该器件可以让它在如此重的负载下正常启动。 您应该尝试在没有负载开启的情况下启动。