This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5036:功率消耗

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428642/lp5036-power-dissapiation

器件型号:LP5036

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户希望检查最坏的功耗情况。 您是否可以检查以下计算?

主要规格:
  最大输出电流(Imax):
  当 VCC≥3.3V 时、每通道的35mA
  通道数:36.
  输出压降:固定为每通道0.6V (LED 驱动器的典型值)
   VCC = 5V
运行条件:
   最高环境温度:85°C
   所有通道同时工作

最大功耗计算:
   LED 输出中的功率耗散
     每通道:压降×最大电流
     0.6V× 35mA = 21mW/通道
     全部36个通道:21mW× 36 = 756mW
   器件内核功耗
     正常运行时的电源电流:最大10mA
   VCC = 5V 时的功率:5V× 10mA = 50mW
  最大总功率耗散  
    LED 输出+器件内核
    756mW + 50mW = 806mW (0.806W)

4.散热设计注意事项:
   热阻:
   结至环境温度(RθJA):35.7°C/W
   最大温升:
   806mW× 35.7°C/W = 28.8°C
5.最高温度检查:
   最高环境温度:85°C
   温升:28.8°C
   结温:85°C、+ 28.8°C = 113.8°C
   热关断温度(TSD):160°C
6.热裕度:
  热关断裕度:160°C;- 113.8°C = 46.2°C


此致、

哎呀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoo、

    上述热计算没有任何错误。

    但请注意以下规格的一点:

    客户使用0.6V 的输出压降电压计算热性能。 请与客户核实他们使用相同的 LED、并确认所有输出电压均为0.6V。 那么就可以像这样进行计算。

    BR、Jared