This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP55231:复位时的寄存器值

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: LP55231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428666/lp55231-register-values-on-reset

器件型号:LP55231

工具与软件:

您好!

我们计划在我们的器件中使用此 LED 驱动器。  

系统上的 LED 状态中的主要问题之一。 我们使用基于 Linux 的处理器与驱动程序通信。 这种情况的启动时间约为45s。

我们希望确保 LED 在器件上电后的1s 内亮起。  

我希望我们能够将值存储在此驱动程序中的寄存器中、并在 MPU 启动后接管通信。  

是否可以在该驱动程序寄存器中硬编码一些默认值? 如何在系统通电后的1秒内打开 LED、然后 MPU 完全唤醒?  

谢谢!

Bhavya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人可以为用例建议合适的 LED 驱动器吗:

    在复位时、LED 默认应亮起

    如果可能、重置 Ex 时应具有自动呼吸功能。 淡入/淡出。  

    每个 LED 的电流输出大于35 -40mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhavya:

    很抱歉,因为我昨天太晚了。

    自从我注意到该主题与 LP55231相关以来、您需要多少个通道、那么您是否需要9个通道?

    实际上、我们有一款新器件预计将于2025年第1季度上市、现在是样片。 该器件具有一个 STAT 引脚、可在电源开启后点亮一个 LED 以实现呼吸效果。 我认为这可以完全满足您的要求。 但该器件只有3个通道用于 RGB LED。

    那么、您能告诉我您需要多少个渠道吗、然后我可以帮助您找到解决方案。 BTW、如果可能、请通过电子邮件(jared-zhou@ti.com)与我联系、因为此器件目前尚未成为 RTM。

    BR、Jared