This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150:LCD 屏幕闪烁

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428375/tps65150-lcd-screen-blinking

器件型号:TPS65150

工具与软件:

您好!

我将使用 TPS65150 为我的屏幕生成电源。 之前,连接我的屏幕我验证每个电源 AVDD = 10.4V , VGH = 16V , VGL =-7V 和 VCOM = 3.8V。

每个电源电压均正常。 我的屏幕正在打开并正常工作、但它正在闪烁。 当我使用外部电源时、它不闪烁、但当 TPS65150运行时、屏幕会闪烁。

我意识到散热焊盘未连接。 这是否会产生 EMI?还是仅用于功耗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yusuf:

    您使用的是哪种封装? 建议连接散热焊盘来解决耗散问题。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用的是  HTSSOP-24封装。 元件的尺寸有误。

    我有一些关于闪烁的消息。 我已尝试从 TPS65150上逐一断开不同的电压并由外部电压供应商为它们供电。

    fisrt 步骤: TPS65150上的 AVDD、VGH、VGL 和 外部电压供应商上的 VCOM =>继续闪烁

    次级步骤:AVDD、TPS65150上的 VGL 和 VGH、外部电压供应商上的 VCOM =>继续闪烁

    第三步:TPS65150上的 AVDD 和外部电压供应商上的 VGL、VGH、VCOM =>继续闪烁

    第四步:每个电压(AVDD、VGH、VGL、VCOM)外部电压=>继续闪烁

    第五步:ESP32-8048S070评估板上的每个电压(AVDD、VGH、VGL、VCOM) =>停止闪烁

    我想即使使用外部电压供应商、电源电压的滤波效果也不够。 这也可能是由于屏幕的电源序列造成的。

    这是我的电路板

    如果有什么问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yusuf:

    这款"ESP32-8048S070"是否对 LCD 面板具有任何序列控制?

    BR

    Patrick