工具与软件:
您好!
我将使用 TPS65150 为我的屏幕生成电源。 之前,连接我的屏幕我验证每个电源 AVDD = 10.4V , VGH = 16V , VGL =-7V 和 VCOM = 3.8V。
每个电源电压均正常。 我的屏幕正在打开并正常工作、但它正在闪烁。 当我使用外部电源时、它不闪烁、但当 TPS65150运行时、屏幕会闪烁。

我意识到散热焊盘未连接。 这是否会产生 EMI?还是仅用于功耗?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我将使用 TPS65150 为我的屏幕生成电源。 之前,连接我的屏幕我验证每个电源 AVDD = 10.4V , VGH = 16V , VGL =-7V 和 VCOM = 3.8V。
每个电源电压均正常。 我的屏幕正在打开并正常工作、但它正在闪烁。 当我使用外部电源时、它不闪烁、但当 TPS65150运行时、屏幕会闪烁。

我意识到散热焊盘未连接。 这是否会产生 EMI?还是仅用于功耗?
此致、
您好!
我使用的是 HTSSOP-24封装。 元件的尺寸有误。
我有一些关于闪烁的消息。 我已尝试从 TPS65150上逐一断开不同的电压并由外部电压供应商为它们供电。
fisrt 步骤: TPS65150上的 AVDD、VGH、VGL 和 外部电压供应商上的 VCOM =>继续闪烁
次级步骤:AVDD、TPS65150上的 VGL 和 VGH、外部电压供应商上的 VCOM =>继续闪烁
第三步:TPS65150上的 AVDD 和外部电压供应商上的 VGL、VGH、VCOM =>继续闪烁
第四步:每个电压(AVDD、VGH、VGL、VCOM)外部电压=>继续闪烁
第五步:ESP32-8048S070评估板上的每个电压(AVDD、VGH、VGL、VCOM) =>停止闪烁
我想即使使用外部电压供应商、电源电压的滤波效果也不够。 这也可能是由于屏幕的电源序列造成的。
这是我的电路板


如果有什么问题、请告诉我。