This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:TPS25751配置文件内容解析

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428038/tps25751-tps25751-config-file-content-parsing

器件型号:TPS25751

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

  现在、我们使用 带有外部 EEPROM 的 TPS25751SRSM 来存储配置信息。 对于我的应用、我想 使用完整的闪存二进制文件。

  当我们向 EMS 发布设计时,我们应该解释配置文件 内容解析。

  我打开了 xx。 C 文件发现"const char tps25750x_lowRegion_i2c_array[]"包含这么多日期。

  我怎样才能获得 该数据的含义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aiden:  

    EEPROM 基本系统需要 full-flash 二进制文件。 看起来您可能已经下载了 low region 二进制文件、用于非 EEPROM 设计。

    确保为 EEPROM 设计选择"Generate full flash binary"选项:

    完整闪存二进制文件(.c 格式)将初始化此数组:  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

      感谢您的答复。 我已经下载了 low region 和 full flash 文件、但我知道我需要 完整的 flash 文件。

      现在、我想弄清楚数组的结构。 我应该弄清楚  数组中数据的含义。

      您能帮助解释一下数据的含义吗? 非常感谢。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aiden:  

    您能否详细说明一下、弄清数组中的数据是什么意思? 只需通过 I2C 编程器将完整闪存二进制文件加载到 EEPROM 中、该阵列本身包含您通过应用程序自定义工具配置的所有配置以及用于完整固件解决方案的内部 PD 固件。  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

       我认为数组中的数据是黑盒。 我想知道阵列 架构以及阵列对应功能配置中的每个数据。

      我可以获得这些信息吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aiden:  

    二进制数据包含不能披露的专有信息、由此给您带来的不便、我们深表歉意。 如前所述、完整闪存二进制文件包含来自应用程序自定义工具的配置设置以及内部 PD 固件。  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

      明白了、谢谢。