This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808E-Q1:TPS3808E-Q1的手动复位间隔

Guru**** 2381060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808E-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428173/tps3808e-q1-manual-reset-interval-for-tps3808e-q1

器件型号:TPS3808E-Q1

工具与软件:

您好!

我使用 TPS3808E-Q1设计复位电路。
要将该复位电路的复位时间设置为约10秒、请将1.65μF 电容器连接到 CT 引脚。
除了通过 SENSE 引脚上的电压监测器进行上电复位/复位外、该复位电路还使用手动复位(MR 引脚)。
当使用手动复位进行频繁复位时、我想确认 CT 引脚上电容器中存储的电荷是否需要完全放电、以确保复位时间为10秒。
如果需要完全放电电荷、请告诉我计算放电时间的公式。
我将在设置手动复位间隔时考虑该放电时间。

此致、网状网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高网状网络、

    对于 RESET 置位、MR 脉冲只需要大于 MR 干扰抗扰度、但我建议 MR 脉冲更接近 MR 的传播延迟  

    [quote userid="111206" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428173/tps3808e-q1-manual-reset-interval-for-tps3808e-q1通过手动重置进行频繁重置

     您是否计划在 RESET 置位时切换 MR 引脚?

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    感谢您的答复。

    是否计划在 RESET 置位时切换 MR 引脚?

    否 我的计划是在 RESET 取消置位时输入手动复位(MR)。

    我将根据您的回复设计此复位电路和复位电路的说明。

    此致、网状网络