This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756:TPS23756

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23753A, TPS23756, TPS23758, TPS23756EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428089/tps23756-tps23756

器件型号:TPS23756
主题中讨论的其他器件: TPS23758、TPS23753A

工具与软件:

尊敬的 TI:

设计中的空间受限、因此我们更倾向于使用 EP7型变压器(XFMR)而非 EP13。 是否可以使用 TPS23756设计具有 EP7 XFMR 类型和9V 至24V 辅助电源输入的5V 13W?

此致、

Harsha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Harsha、

    感谢您发送编修! 很抱歉 PoE 团队 最近很忙。 我会尽量在本周之前回复您。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Harsha、

    此问题与您询问的 TPS23758和 TPS23753A 类似。 TPS23756具有两个栅极输出、而 TPS23756EVM 设计为有源钳位正向转换器。 由于需要开关电感器、正向转换器可以具有更小的变压器尺寸、但整体尺寸更大。 大小、类似地    

    对于现成产品、EP7通常仅支持2类(6.5W)或更低的功率作为反激式变压器。 通常情况下、其额定功率小于8W。

    我想知道你的目标维度是什么吗? 我们以前与客户式变压器供应商合作时、对于25.5W 应用、其高度为~11x11x14mm、14m。 如果您需要、我可以帮助您连接一些变压器供应商。  

    此致、

    Diang