This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF200:REF200的异常行为

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428713/ref200-anomalous-behavior-of-ref200

器件型号:REF200

工具与软件:

将 REF 2000设置为提供100uA。 REF200输出端安装了一个接地电阻。 只要这个电阻保持在10KOHM 范围内、提供的电流就相当于100uA。 但如果我插入一个100k Ω 的电阻器、电流不再对应于100uA、而是降到80uA。 为什么? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    感谢您的提问!

    根据这些信息、我猜测您的顺从电压相对较低。 为了保持电阻为100kOhm 的100uA 输出、必要的顺从电压约为10V

    为了进一步计算、您的输入电压是多少?

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Andrew Li