工具与软件:
您好!
BQ25798存在已连接的电池(1节锂聚合物电池)无法充电的问题。 我已经启用充电并将 VSYSMIN 设置为3250mV。
我不使用 MPPT、仅使用单电源(USB C)充电。 最初、我仍然在 VAC1和 VAC2的输入端包含 FET、但遇到了 FET 问题、因此我绕过了 FET、并将 ACDRV1和 ACDRV2连接到 GND。
起初、我认为这是连接的船舶 FET 的问题- 因此我现在移除了这一点并将其旁路掉、将1nF 电容器(我曾经提供的全部)从 SDRV 连接到 GND。 当 FET 就位时、它从未关闭、即没有电流流入或流出电池。 现在我绕过了 FET、系统至少可以由电池供电、但不会为电池充电。
观察到的异常行为:
- STAT 引脚始终拉至低电平-显示系统正在充电。 即使我断开 USB 充电器(让系统依靠电池运行)并且系统寄存器显示未在充电。
-如果我断开 USB 端口并重新连接它,我从设备定期更新中断与 VBUS OVP 标志和 VBAT OVP 标志和系统报告"未充电",而它报告"快速充电"在重置(即使系统根本没有充电)。
- OVP 标志似乎是由 USB C 在电压为9V 时快速充电引起的。 我不确定这为什么会出现问题?
-当 N 沟道 FET 安装到位时,我在 SDRV 引脚上根本没有任何活动(仅0V )-我从其他问题中知道,这不能很好地观察到在示波器探头,但我希望至少看到一些东西。
请告诉我、我是否通过寄存器错误设置了某些内容? 过去一周、我一直在努力解决这个问题、没有运气。
非常感谢、
Rhys
e2e.ti.com/.../BQ25798-_2D00_-pre_2D00_initialization.txte2e.ti.com/.../BQ25798-_2D00_-post_2D00_initialization.txt