This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:适用于3米电缆 USB3.1 gen1/DP 1.2交替模式解决方案

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428636/tusb1044-for-3-meter-cable-usb3-1-gen1-dp-1-2-alt-mode-solution

器件型号:TUSB1044

工具与软件:

 您好、支持团队

Q1:我们是否有适用于3米电缆 USB3.1 Gen1/DP1.2交替模式的 Type-C 转 Type-C 的 TUSB1044参考设计?

Q2: 根据附加的文件格式提供固件程序?

顺便说一下、我们是否有用于 PD 控制器解决方案的 USB3.2电缆 E-mark?

如有任何建议、请告知我。

谢谢!

此致、

Lawrence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lawrence:

    1.我们有 TUSB1044 EVM、它在一侧使用 Type-C 插头、在另一侧使用 Type-C 插座。 如果电缆损耗符合 USB-C 规范、则可以使用3米长的 USB3.1 Gen1/DP1.2 Alt 模式 USB-C 电缆来实现该功能。

    2.请参阅TUSB1044 I2C 模式控制和调优应用手册、了解如何通过 I2C 配置1044。 这应该有助于进行需要与 TUSB1044连接的固件开发。

    Unknown 说:
    我们是否有用于 PD 控制器解决方案的 USB3.2电缆电子标记?

    我们没有电子标记解决方案。 我建议询问 PD 控制器团队、如果他们知道的话。

    此致!

    Shane