This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM843620:TPSM843620焊接和12V 至5V

Guru**** 2509135 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM843620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428216/tpsm843620-tpsm843620-soldering-and-12v-to-5v

器件型号:TPSM843620

工具与软件:

您好、先生、

您能否提供器件 TPSM843620的焊接指南。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是指向焊接和回流焊 曲线 MSL 等级和回流焊曲线(修订版 A)的链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    因为在使用 TPSM843620 进行12V 至5V 转换时、我们无法获得输出。 但是、相同的 IC 可用于5V 至0.85V 的转换。 您能否为 TPSM843620提供调试技术。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是配置为在2.2MHz 或1.5MHz 上进行开关的器件。  否则、12V 至5V 将具有较大的纹波电流、器件可能会超过 hs 电流限制或灌电流限制。   您是否有原理图或示波器图?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    • 此器件配置为1MHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件的纹波达到灌电流限制或高侧电流限制。  

    随附的 Excel 工作表显示了 列 E 上的"input sheet"选项卡上的1MHz 设计错误  

     e2e.ti.com/.../TPSM843320_2D00_620_2D00_820_5F00_Calculator_5F00_RevA_5F00_e2e.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的答复。 通过使用值为10k 和1k 的反馈电阻器、我们可以获得所需的5V 输出、当我们将其连接到5W 负载时、电压会下降并变为3V。 这是有什么原因的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您要对 TI EVM 或您开发的电路板进行哪些测试?

    如果您正在测试您开发的电路板、您能否共享原理图、 电路板布局和

    如果您有访问权限、则会显示输出电压、输入电压、SW 引脚的示波器图。  

     如果无法访问 SW 引脚、并且可以 使用示波器探头捕获输出纹波(交流耦合)、则数据表中的图7-16与之类似  

    如果您要测试 TI EVM、您能否共享板设置和其他修改。  

    您是否可以在回放和测试上使用恒定电阻或恒定电流模式。   在恒定功率模式下、

    我认为电流限制消耗可能会随电压而变化。