This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25037:斜率补偿的实际实施

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428488/lm25037-practical-implementation-of-slope-compensation

器件型号:LM25037

工具与软件:

您好!

我是电气工程专业的学生、我正在使用 LM25037设计推挽式转换器。 在整个设计过程中、我力求了解所有内容、但我在实际实现斜率补偿时遇到了一些困难。 数据表中包含用于确定 Rslope 的公式(6)、但我不确定如何表达该公式。 如何推导呢?

该公式是否基于确定斜坡电压与时间的相关性? 我已经尝试过这个、但最终得到了一个超越方程、这使得很难表达 Rslope。

我想透彻理解它、因为我也想研究 Cfilter 对斜率补偿的影响。 如果我是正确的、这一点在公式中被忽略了。

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    搜索"Slope Compensation E2E"...这个主题已经被讨论过多次。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    当然,我找不到一个满意的答案,这就是我问这个问题的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您想推导出斜率补偿的方程、我就这么做了。 如果您想从数据表中得出确切的结果6 ...我将把它留给学生作为练习。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。 这是到目前为止我完成任务的程度:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我为此感到很头疼、所以不应该期望 TI 提供具体的帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    自首次引入峰值电流模式控制以来、斜坡补偿问题一直存在。 当然、TI 可为客户提供支持、帮助其设计稳定的转换器环路并避免次谐波不稳定。 许多 TI 参考文献都介绍了次谐波振荡以及如何计算/实现斜率补偿。 您 似乎在采取一种学术方法、其中提供了公式、但您想要推导。 如果您在设置控制器时遇到困难、TI 应用工程师可随时为您提供帮助。 如果您需要家庭作业方面的帮助、您应该查看 TA。

    Steve