This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751EVM:按70%的流程和错误刷写待定

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429423/tps25751evm-flashing-pending-at-70-process-and-error

器件型号:TPS25751EVM

工具与软件:

您好、TI 专家

我的情况与下面的线程相同。
当我将自定义固件刷写到 TPS25751EVM 时、 它挂起到70%并显示错误。
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415198/tps25751evm-tps25751evm-error-flashing-to-device?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS25751%252520error#

选中"Serialai Port Configration (串行端口配置)"时、"Port (端口)"显示"COM9 (Microsoft)"。
如何将驱动程序从 Microsoft 更改为德州仪器(TI)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您可以通过 Serial Port Configuration 选项卡更改 COM 端口、如下所示:  

    如果 Texas Instruments、Inc.的 COM 端口未显示通过断开所有电源并重新连接所需电缆来尝试对 TPS25751EVM 进行下电上电。 另请注意、在刷写到 TPS25751EVM 时、您还需要通过具有15V-20V 适配器的 J2 Type-C 电源端口或 J3 Type-C 端口供电。  

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告诉我们!  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    连接到 EVM 后、会显示 COM9。
    我的计算机无法使用 德州仪器(TI)驱动程序。

    当我检查 EVM 上 VSYS 和730_PPHV 的电压时、 这两个点都有20V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    其他几个调试提示可尝试:

    1.确保没有同时打开另一个 GUI。 TPS25751EVM 在任何时候只能连接到 GUI 的一个实例、如果已连接、GUI 的任何其他实例都将无法连接到 TPS25751EVM。  

    2.检查并确保用于 J4端口(DATA)的电缆支持 USB 数据、非数据电缆(仅电源)不会将 TPS25751EVM 连接到 GUI。  

    3.确保在打开 GUI 时安装了所有插件。 如果有一个插件缺失(即 TI Cloud Agent)、GUI 会在打开工具时通知您。 确保所有内容均已安装并刷新 GUI。  

    4.尝试并查看此问题是否可在其他设备/笔记本电脑上复制。  

    如果您仍然无法连接到 GUI、或者您有任何问题或疑虑、敬请告知!  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin