This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 查找20A 并联解决方案 EVM 的设计文件

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2663, TPS1685

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427130/looking-for-design-file-for-the-evm-of-20a-parallel-solution

器件型号:TPS2663
主题中讨论的其他器件: TPS1685

工具与软件:

我已经阅读了有关 TPS2663电子保险丝并联选项的 SLVA13F 文章、 应用手册中有一个 EVM、但没有设计文件、我想进一步了解电阻器开关网络、以实现均匀的电流分布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查 tps1685器件。 它可支持单个器件20A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、感谢您的推荐、因为 IC 确实符合我的要求。 但是、IC 仍处于预量产状态。 此外、 我们首选的 PTPS16850VMAR 现已缺货。  您知道什么时候可以准备好生产吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Khoi,

    它现在有库存。 您可以从现在开始订购任何型号以进行评估。 您还可以订购 EVM。  

    器件将于年底投产  

    TPS1685数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 然后我们将对其进行评估