This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:如何为具有4250 B 值的10K Ω 热敏电阻创建定制模型

Guru**** 1831610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429463/bq76952-how-to-create-a-custom-model-for-a-10kohm-thermistor-with-4250-b-value

器件型号:BQ76952

工具与软件:

您好!

启用时 安全过热保护(SOT) IC 持续进入 FAULT 状态。 我们通过 IC 获取热敏电阻的原始 ADC 计数、并使用 Steinhart-Hart 公式将该计数转换为实际温度读数。 但是、无论设置了何种阈值、AFE (模拟前端)始终会触发永久故障。

具体而言、在选择时 18K 模型的器件 使用默认值时、温度读数看起来约 100°C 室温下测得。 因此、如果我将阈值设置为 120°C 、设备不会进入次要故障。

我有两个问题:

  1. 当我选择 PIN 设置以通过计算原始 ADC 计数时 18k 上拉 、设备如何计算其内部运行的温度?

  2. 如果我选择 18K 模型的器件 并尝试执行曲线拟合、此过程需要哪些输入值? 在计算温度之前、器件是否会将原始 ADC 计数转换为电阻?

此外、对于的系数、我很感激 ERT-J1VR103H 热敏电阻、可以在其数据表中找到: ERT-J1VR103H 数据表

如需更多信息、请告知我。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nihit、

    以下之前的论坛可帮助回答您的问题: BQ76952温度计算。 我们不能分享内部公式、因为这是专有的。

    我们提供了热敏电阻系数计算器工具。 这是指向该工具的链接: 热敏电阻系数计算器。 下面是指向如何使用该工具的常见问题解答链接: BQ76952配置温度模型常见问题解答

    第4.7节"内部温度测量" 第4.8节"热敏电阻温度测量"、第13.2.8节"校准:18K 温度模型" BQ76952技术参考手册中的章 节也可能有用。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的响应。  我认为这可以解决我的问题。 我还想知道、我是否选择原始 ADC 计数并设置基于温度的保护。 默认情况下、IC 是否考虑使用18K 模型进行计算?

    总之、感谢您的帮助、

    Nihit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nihit、

    很高兴它有所帮助。  IC 默认将 TS1配置为热敏电阻、用于选择18K 温度模型。 相关信息、请参阅 第13.3.2.12节"设置:配置:TS1配置" 功能和特性

    此致、
    Alexis