This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:与电池并联的系统负载

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429588/bq25756-system-load-in-parallel-with-battery

器件型号:BQ25756

工具与软件:

您好!

我计划在由电池组(33.6V 充电电压、2A 充电电流)组成的系统中测试 BQ25756、这些电池组可在连接到系统负载时充电。 系统负载可以关闭或打开、消耗的电流高达1A、并在相同的充电电压下运行。 电池组具有内置的电池管理系统。

在系统开启的情况下、BQ25756充电输出的系统负载和电池共享功率是否会存在任何问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chandler:

    我认为充电时系统负载与电池并联不会有任何问题。

    如果您对此有任何问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦