This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7716:同时使用 BQ7716和 BQ29706实现 UV 和 OV 功能

Guru**** 2515195 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ7716, BQ76922

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429568/bq7716-use-of-bq7716-and-bq29706-together-for-uv-and-ov-function

器件型号:BQ7716
Thread 中讨论的其他器件: BQ76922

工具与软件:

大家好!

我正在寻找一个用于4S2P 26650 (3.3V, 2.6Ah)配置的简单被动充电平衡 IC、它应该在不需要微控制器命令的情况下自行启动充电平衡例程。

BQ771612仅具有 OV 功能。 产品组合中是否有具有 UV、OV 和输出 FET 驱动功能的 IC? 如果没有、则如何同时使用 BQ29706和 BQ7716来利用 BQ29706的 UV 功能

IC?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rohan:

    您可以使用 BQ76922监控器/保护器。 该器件具有高侧 N-FET 驱动器、OV/FET UV、电流保护和电芯自主均衡功能。

    您可以使用自定义设置对此器件进行 OTP、它将能够在没有任何 MCU 的情况下运行。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 阅读数据表后、我有关于器件功能的一些问题。

    1.  

    内部 FET 的最小导通状态电阻为15欧姆。 因此、如果选择3.9V 作为过压阈值、则最大平衡电流为260mA。 电气规格中不存在 Icell_dicharge_max。

    2.

    在自主模式下,设备只能同时平衡非相邻电池。 这是否意味着在4S 配置中、1-3和2-4将与520mA 的总最大平衡电流进行平衡?

    3.

     如果使用4S 配置、则需要更新 CONFIG 寄存器、以反映 IC 上未使用第五个电芯。 这有助于 IC 确定正在使用哪些电池。 OTP 是否包含此配置寄存器? 或者每次器件下电上电时是否需要将该数据重新加载到配置寄存器中?

    这一问题是 由于 工厂生产后微控制器完全不可用的事实。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rohan:

    内部 FET 的最小导通状态电阻为15欧姆。 因此、如果选择3.9V 作为过压阈值、则最大平衡电流为260mA。 电气规格中不存在 Icell_dicharge_max。

    您能够实现的最大平衡电流为~50mA 左右。 输入电阻器的最小建议电阻为20欧姆。 因此、如果您需要更高的平衡电流、则需要外部平衡 FET。 。  使用 BQ769x2电池监测器实现电芯平衡 应用说明是一个有用的文件,以阅读更多关于平衡.

    设备在自主模式下只能同时平衡非相邻的电池。 这是否意味着在4S 配置中,1-3和2-4将与520mA 的总最大平衡电流进行平衡?[/报价]

    不可以、电芯1/cell3或电芯2/cell4一次将保持平衡。 每个平衡电流都将施加到其各自的电芯。

     如果使用了4S 配置、则需要更新 CONFIG 寄存器以反映 IC 上未使用第五个电芯。 这有助于 IC 确定正在使用哪些电池。 OTP 是否包含此配置寄存器? 或者每次器件下电上电时是否需要将该数据重新加载到配置寄存器中?[/QUOT]

    器件的所有寄存器都可以进行 OTP 协商、因此可以配置此设置、并对器件进行 OTP 协商。  

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

    [/quote]