This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502H-Q1:LM74502H-Q1在电机输出截止应用中使用的可行性

Guru**** 2514935 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74502H-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429714/lm74502h-q1-feasibility-of-lm74502h-q1-for-use-in-motor-output-cutoff-application

器件型号:LM74502H-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LM74800-Q1

工具与软件:

您好!

在与特定电机驱动相关的汽车应用中、我需要使用背对背 MOSFET、以防止在驱动器的电池电源断开时出现反电动势。 示意图如下。

我计划使用 N 沟道 MOSFET 来实现这一点。 我需要合适的高侧驱动器来控制这些开关。 电机的额定电压为12V。我已找到器件  LM74502H-Q1、如果它支持相关目的、则需要确认。 或者、您是否可以帮助为背对背连接的 N 沟道 MOSFET 选择合适的驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reshma:

    LM74502H-Q1可以正常工作、但在 EN 为高电平时不会阻断任何反向电流。  

    如果您希望在 EN 为高电平时阻断反向电流、可以选择使用 LM74800-Q1。

    此致、

    Shiven Dhir