This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53681:电压裕度序列和延时时间

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426995/tps53681-voltage-margin-sequence-and-time-delay

器件型号:TPS53681

工具与软件:

你(们)好、

对于 TPS53681、配置文件中预先设置了裕度高/低值。

1.这样可以发出 OPERATION 命令将 Vout 裕量设为高电平或低电平吗?

2.如果软件要设置不同的裕度百分比、命令顺序是什么? 每两条命令之间有多长时间? 请帮助您澄清。

谢谢

新生儿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neo:

    对于第一个问题、您可以使用 OPERATION  命令将 Vout 设置为您需要的任意裕度。 我附上了该器件的技术参考手册的屏幕截图、其中详细说明了每个位的功能。  

    对于第二个问题、您可以按任意顺序设置裕度高和裕度低命令。 然后使用 OPERATION 在高/低/正常之间切换。 但是、裕度高和裕度低不具有 NVM 访问权限、因此您每次要使用它时都需要设置它们。 (写入裕度高/低、然后更改操作以选择一个)。  

    无需担心命令之间的延迟、因为延迟将小于将值写入 PMBus 所需的时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    对 NVM 访问感到困惑。  

    这是否意味着 MARGIN_HIGH/LOW 的值不可用、每次我需要在发出操作命令之前设置时均如此?

    从配置文件中、我确实看到显示了0.95V/0.93V 电压。  板上电后、如果我没有写入/更改值、而只是发出操作命令、会发生什么情况?  

    至于 延迟时间、只需考虑同时发送两个命令、 风险是什么? 在 确认 MARGIN_HIGH/LOW 之前、TPS53681是否首先响应操作?

    我们的软件在同一条 CLI 命令中发出两条 PMBus 命令、我们不确定这两条命令之间的时序延迟是否会导致任何问题。 我们可以看到、在发出 CLI 命令后、输出间歇性地关闭。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neo:

    是的、每次发出 OPEARATION 命令之前、您都必须设置裕度高/低。  

    如 TRM 中所述、 OPERATION 命令会根据 ON_OFF_CONFIG 命令的配置、与通道 A 的 AVR_EN 引脚和通道 B 的 BEN 引脚的输入一起用于启用或禁用电源转换。 它还用于将输出电压设置为裕量电平的上限或下限。  

    通常、我们一次发出一条命令。 不建议  同时发送多条 PMBus 命令、因为这可能会更改信号并导致意外/不必要的行为。

    重新启动后、裕度高/低将为某个默认值、可能为0.95/0.93。 如果您要使用这些值、它可能有效、但如果您需要不同的值、则肯定需要更改。

    此外、操作的默认用法是 VOUT 命令、因此如果您只需执行命令即可、并且未将操作位设置为裕量、则在每次重新启动后都会转到 VOUT 命令。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maha:

    谢谢。 再次确认一下、如果0.95V/0.93V 是所需的裕度高/低值、基本上我们只 需要发出运行命令以将输出电压从标称值更改为高/低值。 此 过程是否 正确?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据以下设置、在 Vmargin 期间、从标称到高/低的电压转换率为5mV/us、对吧?

    快速电压转换是否会导致任何潜在风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neo:

    对于第一个问题(是)、您只需发出操作即可将 Vout 从其标称值更改为裕度值(高或低)。

    对于您的第二个问题、 5mV/us 没有问题。 对于主电源轨、我们通常达到的最高值是25mV/us。 任何高于该值的情况都可能导致负电流过大。  

    此致、

    Maha