This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:最大放电电流

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429937/bq25601-the-max-discharging-current

器件型号:BQ25601
Thread 中讨论的其他器件:BQ25638

工具与软件:

嗨、团队:

我是 ZTE 的 FAE Jayden。 我在 E2E 下面发现、您讨论了最大放电电流。 但我仍然想再次与您确认一下。

BQ25601:BATFET 的最大电流-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

此器件能否处理8.75A (100ms-200ms)的放电电流? 我们在这个项目中取得成功是非常重要的。 谢谢。

BRS

Jayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayden:

    数据表清楚地表明、最大连续放电电流为6A、耦合时最小为6A 的 I_BATFET_OCP。 我不认为该器件能够处理8.75A 的放电电流。

    BQ25638的最小放电电流为7A、最大持续时间为50ms、而 IBAT_PK 持续时间为100us。

    此致、

    Mike Emanuel