This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23525:支持 IEC 60747-17标准

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429923/ucc23525-supports-the-iec-60747-17-standard

器件型号:UCC23525
Thread 中讨论的其他器件:UCC21551

工具与软件:

您好!

问题1。
请引入符合以下条件的2通道隔离式栅极驱动器。
条件是它可以处理大约4A 的电流、并支持 IEC 60747-17标准。

问题2:
查看隔离式栅极驱动器的数据表、可发现 IC 支持 IEC 60747-17标准、而 IC 不支持。
TI 将来是否打算支持 IEC 60747-17标准?

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我们的所有栅极驱动器数据表都将进行更新、以包含 DIN EN IEC  60747-17标准(VDE 0884-17)。 我们正在对数据表进行必要的编辑。 之前的标准称为 DIN V VDE V 0884-10、这也是一年前器件数据表中的标准。  

    UCC21551是一款具有4A 输出的双通道栅极驱动器、您可能对此感兴趣。

    此致、

    Sean