This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21551-Q1:UCC21551-Q1驱动冷却剂

Guru**** 2504135 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427800/ucc21551-q1-ucc21551-q1-driving-coolmos

器件型号:UCC21551-Q1

工具与软件:

我们使用的是 PFSB 拓扑、HVDC 电压=400V、FSW=80KHz。 栅极驱动器用于驱动 IPDQ65R040CFD7A 冷却剂。 向 VDDA 和 VDDB 提供15V 电源。 使用的自举二极管为 US1MHE3、其中 VRRM = 1000V 和 Rboot = 2 Ω。 栅极驱动器电压= 15V。目前、我们在 VDDA 和 VSSA (Cboot)之间使用4.7uF 陶瓷电容器以及100nF 陶瓷电容器。 同样、VDDB 与 VSSB (CVDD)之间也是如此。

1) 1)您对电容器 Cboot &CVDD 的建议值是多少? 如果电容值增大或减小、电路将受到影响吗?

2) 2)自举电阻器的建议值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niya:

    [报价 userid="624667" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427800/ucc21551-q1-ucc21551-q1-driving-coolmos ]1)您对电容器 Cboot &CVDD 的建议值是多少? 如果电容值增大或减小、电路会受到影响吗?

    可以计算这些值以确保这些电容器正常运行。

    请参阅  3.1自举电容器  和  3.2 VDD 旁路电容器 以指导如何选择这些元件。

    应用手册链接: 针对半桥配置的自举电路选择(修订版 A) 

    [报价 userid="624667" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427800/ucc21551-q1-ucc21551-q1-driving-coolmos ]2)自举电阻的建议值是什么?[/QUOT]

    本应用手册还包含一个部分、用于确定中自举电阻器的大小  3.4自举电阻器 .

    顺便提一下:

    • 在布局中、确保较小的电容器最靠近栅极驱动器引脚放置在与栅极驱动器同一侧。
      • 这将有助于最大限度地减小来自键合线的 VDD VSS 去耦环路杂散电感、这些电感会导致电源上出现振铃
    • 确保自举二极管的额定值高于总线电压(增加了裕度)、因为二极管故障可能会导致击穿  

    如果您有任何其他问题、请在下面随时提问。

    此致、

    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiroki

    通过计算、我得到了 Cboot=1.41uF 的值。 CVDD 的预期值将是10*Cboot=14.1uF 右?

    是否可以在原理图中保持 Cboot=4.7uF (计算得到1.41uF)? CVDD 必须为什么值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niya:

    这大约是使用的典型值。

    10uF 的 VDD 电容器足以满足您的应用需求。

    此致、

    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiroki

    您意味着 CVDD 值正确。 那么 Cboot 如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niya:

    是的、这对于自举电容器也足够了。

    如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    Cboot 的计算值为1.41uF、但供应商保持4.7uF。 那么这种差异是否会影响电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niya:

    这不会影响电路。

    只要自举电容器大于总栅极电容的10倍、它就能够按预期运行。

    此致、

    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    栅极驱动器中使用的电源来自具有10uF 电容器的反激式转换器。 我们是否可以通过向该电源输出电容器10uF 的电容器添加4.7uf (如图所示)来计算 CVDD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niya:

    理想情况下、这些电容器应尽可能靠近栅极驱动器引脚、以尽可能提高效率。

    我们需要尽可能地减少 VDD VSS 去耦环路中的杂散迹线电感量。

    因此、最好将栅极驱动器上的 VDD 电容计算隔离开来。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Hiroki