This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27710:更换 UCC27710D 时的预防措施

Guru**** 2811645 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21551, LM5116, UCC27710, UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427601/ucc27710-precautions-when-replacing-ucc27710d

器件型号:UCC27710
主题中讨论的其他器件:LM5116UCC27712、UCC21551

工具与软件:

您好!

我们正在考虑替换2EDL05N06PF。

2EDL05N06PF:https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-2EDL05x06xx-DataSheet-v03_03-EN.pdf

上面的 IC 用于上图所示的配置。 我们考虑将 UCC27710D 作为替代产品。 选择 UCC27710D 作为替代产品时、一些重要的注意事项如下:

1. UCC27710D 可以处理高达620V、足以满足电路高侧输入电压380V DC 需求。

2.与2EDL05N06PF 类似、UCC27710D 也适用于半桥配置、允许其独立驱动高侧和低侧 MOSFET。 在这种情况下、仅使用高侧、因此可以将未使用的低侧驱动器输入/输出连接到 GND。

UCC27710D 支持高开关频率、包括100kHz PWM 信号、确保与现有控制逻辑兼容。

4. UCC27710D 可提供足够的栅极驱动强度(高达4A 峰值电流)、以高效驱动设计中的 MOSFET。

问题1。
考虑到1-4、我选择了 UCC27710D 作为替代方案。 我是否正确理解1-4? 另外、如果您推荐或可以替代任何其他半桥 IC、请告知我。

问题2:
如果您可以向任何器件引入不同的电路配置、例如不需要驱动器 IC 的直流/直流控制 IC、请告知我。

如果我理解正确、TI 的直流/直流控制 IC (如 LM5116)的额定电压为100V、无法直接驱动上述电路。

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conner:

    我可以解答有关栅极驱动器 UCC27710的问题。 但是、如需了解有关控制器的详细信息、我建议发布类似的主题、但在主要主题行中显示控制器。 有集成的 LLC 控制器可以驱动高压电路、但我不是这些器件的专家、器件选项可能更多。

    对于 UCC27710注释、行4不正确、UCC27710具有0.5A 拉驱动电流和1A 灌驱动电流。 但是、这比您列出的 Infineon 设备更高。 TI 有一款电流更高的类似驱动器。 以及具有1.8A 拉电流和2.8A 灌电流的 UCC27712。 您的其他陈述也正确。  虽然必须确保开关峰值电压在驱动器 IC 额定值范围内、但可以支持380V 总线。 高侧可以单独使用。 可支持100kHz 频率。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    感谢您的回答。 根据您的回答、我会考虑将 UCC27710作为替代候选器件。 我还选择了 UCC5310M 作为待选器件之一、以提高系统可靠性。

    请确认 UCC5310M 是否与上述系统配置相匹配。 隔离对于这种系统并不是必需的、但如果它能在提高可靠性方面提供优势、我想将其作为优选方案之一。

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conner:

    我已添加关于 UCC5310M 的通知、以解答有关该器件的问题。 我希望它能满足要求、但会让专家对细节作出评论。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conner:

    UCC5310M 是一款单通道栅极驱动器、因此您需要两个单元来驱动一个半桥。 如果您要保留互锁和死区时间功能、则可以使用 UCC21551等双通道栅极驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    请您仔细阅读我的第一篇文章吗?

    此原理图使用半桥 IC 驱动高侧、低侧未使用。

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 对于380V 直流电源轨、隔离式栅极驱动器可能是个不错的主意、因为这被视为不安全的电压量(>50V)。  具有米勒钳位的 UCC5310M 在驱动硅 FET 时非常有用、因为它们具有高米勒电容。  

    此致、

    Sean