This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070A:UCC28070A 在255至265Vac 时的问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429501/ucc28070a-ucc28070a-problem-at-255-to-265vac

器件型号:UCC28070A

工具与软件:

您好!

我们将 Ucc28070A 用于交错式 PFC、其电源输入为85-265Vac 47Hz-63Hz、输出为385Vdc 2kW (5.2A)。 开关频率= 300kHz。

这一个示例在2kW 下可在高达255Vac 的电压下正常运行、然后在255Vac 至265Vac 的范围内、输入电流正弦波的顶部和底部不是"干净"的。 此时、升压电感器(我们的应用中70µH 的自平面)会产生可闻噪声。 385Vdc 总线的电压仍然正常、不会下降。

我们以为是 PKLMT 起作用,但事实并非如此(我们增加了 PKLIMIT 分压桥的低电阻)。

然后、我们将输出电压增加到400Vdc、以远离高整流市电电压、但故障仍然存在。 (请参阅曲线)

然后在255Vac 或265Vac 输入电压下、我们降低了输出功率。 对于900-1000W 的输出功率、正弦波的顶部和底部再次正确! (请参阅曲线)

为什么尽管偏离整流后的电源电压、此正弦波的顶部和底部仍具有此形状?

 

我们注意到了总线在385Vdc 和400Vdc 时存在故障的曲线。 出现故障时、所有曲线都会在电流正弦波的峰值处放大。

对于曲线0: 红色曲线:Vout、蓝色曲线:输入相电流、绿色曲线:VIN=230VAC

                                         Vin=230VAC Vout=385Vav 2kW

 

对于其它曲线:黄色曲线:CSB 电压、红色曲线:Vout、 蓝色曲线:自升压 B 电流、 绿色曲线:输入相电流

            曲线1 Iin (265Vac Vout 385Vdc 2kW 时)

             曲线 2 在265Vac Vout 400Vdc 2kW 时的 Iin

             曲线3 在265Vac Vout 400Vdc 2kW 下缩放默认 Iin

             曲线4 在265Vac Vout 400Vdc 2kW 时的另一缩放默认 Iin

             曲线5 在265Vac Vout 400Vdc 时的 Iin 1kW

           

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thierry、  

    我建议您尝试增加 Rsynth 的值(以小增量反复试验)。   

    这就是为什么:
    Rsynth 对出现在电流检测放大器输入端的合成电流波形的下降斜率进行编程。  
    CSA 和 CSB (CSx)电压表示总电感器电流的上升斜率部分、而合成器添加在下降斜率部分。
    选择 Rsynth 值、以便使斜率与实际电感器电流的斜率匹配。  
    然后、电流放大器根据电感器电流平均值与 IMO 基准电压之间的差值生成误差电压(生成 PWM 占空比)。   

    在高输入电压峰值下、占空比较小、退磁时间(下降斜率时间)占平均电感器电流的大部分。  
    较低的 Rsynth 值可产生较 陡的下坡、而较高的 Rsynth 值可产生 较浅的下坡。  

    在具有窄占空比的高线处、不适当的陡峭的下坡将导致合成的电流信号无效并有效地降低电感器中检测到的平均电流量。  如果检测到的电流被低估、电流放大器输出误差信号将会变高、并且 PWM 占空比(D)将会增加、使电流表示值与 IMO 信号匹配。 高压线电压峰值处较宽的 D 会将实际输入电流整形为额外的尖峰非正弦电流。  

    增加 Rsynth 会使合成的向下斜率不那么陡峭、因此总电感器电流的合成电压表示在 CAOx 输入处"看起来"更大、对 IMO 电压的误差将较低、因此 D 将较低。  这应该会降低高压线路电压峰值处的电流"峰值"。  
    过度增加 Rsynth 将使合成电流过载并使 D 增大到足以使线路电流在线路峰值处开始趋于稳定。  
    Rsynth 有一个可尽可能减小 THDi 的理想值。   

    我建议在最重要的地方优化线电压下的 Rsynth 值、从而最大程度地减小 THDi。 通常是在230VAC ( 执行 THDi 测试的标称行)时。  但您也可以在264Vac 下降低 THDi、而不会对230Vac 下的 THDi 产生很大影响。  

    注意:在低压线路上、D 通常是开关周期的较大部分、所以即使向下斜率的显著误差(向上或向下)也对合成电流的平均值几乎没有影响。  它是在窄 D 条件下、此条件下、下斜率误差对平均值有很大影响、从而对输入电流形状有很大影响。  

    除此之外的注意事项:我建议使用尖端和接地筒探测方法、尽可能减少低压 CSx 信号的开关噪声拾取量。  
    信号看起来要干净得多。

    此致、
    Ulrich  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich 您好、

    感谢您的快速回复。 我修改了 Rsynth 电阻器、并具有更符合要求的正弦波。
    我注意到 Rsynth 引脚(7)对噪声很敏感、它是真的还是来自我们的布线?
    此致

    Thierry

    现在是265VAC (2kW)时的输出功率曲线

    缩放

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thierry、  

    我不知道 Rsynth 引脚对噪声特别敏感。  我们没有收到其他客户关于该潜在问题的投诉。  

    由于从外部无法观察到合成的下降斜率、因此我不确定您如何推断噪音可能会对下降斜率编程产生不利影响。   

    无论怎样、如果可以证明噪声正在影响斜率(逐周期)、这很可能 是从引脚到 GND 网络的 Rsynth 电阻器布线不良的后果。   无论是对 较大环路区域的磁耦合、还是对高 dv/dt 网络的电容耦合、都可以 调制流经 Rsynth 的电流。  布线引线应 尽可能短。  

    有关单层 PCB 布线的示例、请参阅 UCC28070A 数据表中的图7-10 (第43页)。 两层或更多层可实现所有控制信号的更好抗噪声布线。  请务必避免在控制信号区域下方布置大电流和/或高 dv/dt 轨道或平面。  

    此致、
    Ulrich