This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:在断电期间 BQ25798RQMR VSYS 脉冲

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426450/bq25798-bq25798rqmr-vsys-pulsing-during-power-off

器件型号:BQ25798

工具与软件:

我正在使用上述充电器 IC 电池未插入  

而 VAC1路径有电源... 移除此电源后、VSYS 输出不会平稳地切换3或4次、然后变为低电平  

为什么这种行为发生.. I2C 已连接到 TPS25750DRJKR cc 控制器、但 CC 控制器无法通过我们的 EEPROM 进行配置  

因为我们这次使用的是不同的 EEPROM  

e2e.ti.com/.../tps25750-cat24c256wi-g-and-cat24c512wi-gt3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin、您好。

    发生这种情况时、您能否发送 VBUS、SYS、SW1和 SW2的示波器图?  还可以确认/QON 未切换吗?

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    使用的 CC 控制器是 TPS25750DRJKR  BQ25798RQMR  

    今天我将尝试捕捉关于拔出行为的波形、但是在 完全检查此电路后几乎没有问题  

    1.系统在电池电量耗尽时不会协商15V 电压(电池未通电)

    我需要 从 cc 控制器获得足够的功率,所以在通过 USB-C 加电期间,系统崩溃,因为现在功率不足..

    如果第二个电源 poe 在前面插入、则它将协商15V 并能够获得电源  

    2. 热插拔电源导致故障  

     我记得有一些类似的问题早期在旧版本中,在那里我们试图供电没有电池和面临一些类似的问题..

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353754/bq25792evm-bq25792rqm/5162652#5162652

    现在我们将芯片更改为   BQ25798RQMR 。

    我们在该设置中连接了两个电源、但没有电池  

    第一个 PoE 21 V 输出由 VAC 1控制的 DCDC 和第二个 USBC 45瓦通过 CC 控制器 由 VAC 2控制在   BQ25798RQMR 、没有插入电池。 如果我们首先提供 POE 21V、如果接下来提供 USB C、则协商后会协商15V 电压  、输出路径则来自 POE、如果移除了 PoE、则不会切换回 USB 和 USB cc 复位、并再次与5V 电压进行协商  

    所以  与热拔仍然不切 换到其他电源连接. 我将尝试捕获所有这种情况下的波形、 如果您有任何反馈、请告知我  

    谢谢。此致

    Agxin   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Agxin:  

    我和 Jeff 一起在这里为 USB-C/USB PD 端提供支持。 您是否有能与我们分享的完整系统方框图或原理图?

    谢谢。此致、

    Raymond Lin