This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC57108:DESAT 保护功能

Guru**** 2505925 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC57108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429762/ucc57108-desat-protection-function

器件型号:UCC57108

工具与软件:

我发现在 UCC57108的数据表中、当发生 DESAT 情况时、将触发故障信号。 但是、故障信号不会被锁存、这意味着当集电极的电压降至正常范围时、故障信号将自动恢复。 这种描述是否正确?

此外、该芯片的结构中描绘了一个"锁存"模块、那么如果故障信号未被锁存、该"锁存"模块如何工作?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    感谢您解答有关 UCC57108的问题。

    这里的锁存块是指抗尖峰脉冲和消隐时间。 有关此 DESAT 特性的更多信息、请参阅以下应用手册。

    UCC5710x-Q1的应用和优势

    谢谢!

    William Moore