This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28720:是否有像 UCC28720这样的组件可以处理多输出反激式?

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28720, UCC28730, UCC28C53
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429023/ucc28720-is-there-a-component-like-the-ucc28720-that-can-handle-multiple-output-flyback

器件型号:UCC28720
主题中讨论的其他器件: UCC28730UCC28C53

工具与软件:

我正在尝试找到一种可以处理的、最好是 PSR 的反激式转换器

15Vdc 至150Vdc 的输入

2个单独隔离的输出

并且空载消耗非常低。 我开始看一看 UCC28730、它乍一看似乎很完美、但无法处理低输入电压。 然后、我查看了 UCC28720、但从论坛中我可以了解到、这不适合多输出反激式。

是否有人对最好使用的方法有建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它们可用于两个单独的隔离式输出。 但情况并非如此、因为两个 IC 都无法从15V 开始。

    则可以考虑使用 UCC28C53。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是使用 UCC28C53实现足够低的空载功耗(< 20mW)、或者我是否错了?

    数据表指出 IVDD = 1、3 -2mA、并未提及空载或等待状态电流。

    但是对于 UCC28720来说、外观更佳。 UCC28720网页上有一个链接、指向"设计具有初级侧感应功能的多输出转换器"文档、该文档暗示了这可以用于多输出反激。

    我将与客户讨论并向他们询问最小输入电压、看看他是否会将其提高到23V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果电压可以使 IC 启动、则可以使用 IC。