This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:生成一个信号、以根据 LLC 开关时序有效地驱动同步整流 MOSFET

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256404, UCC24624, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429925/ucc256404-generate-a-signal-to-efficiently-drive-the-synchronous-rectification-mosfet-based-on-the-llc-switching-timing

器件型号:UCC256404
主题中讨论的其他器件: UCC24624UCD3138

工具与软件:

您好!

我正在寻找一种可以将信号从 LLC 转换器输出到同步整流(SR)控制器的产品。

您能推荐任何产品吗?

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的问题已收到、正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于模拟控制器、TI 不提供可直接驱动 SR 栅极的 LLC。  但是、TI 提供了 UCC24624栅极驱动器、可用于 LLC 的次级侧以驱动 SR。  它根据 SR 上的电压和流经 SR 的电流来控制 SR。  该器件已与 UCC256404搭配使用来驱动 SR。

    如果您有兴趣将 ucc24624应用于您的应用、以下链接将为您提供此 SR 控制器的数据表。   https://www.ti.com/lit/gpn/ucc24624

    UCD3138是一款具有8个可编程 IO 的数字 PWM 控制器。  您可以使用对其进行配置、以控制 SR 和半桥。  如果您想使用数字控制评估这种方法并有疑问、请在 e2e 中的主题标题中重新发布带有 UCD3138的内容、以便我们的数字控制电源专家为您解答问题。  

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、