This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24624:问题

Guru**** 2503235 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427506/ucc24624-questions

器件型号:UCC24624

工具与软件:

我们的客户正在考虑使用 UCC24624。

请检查随附的问题并向我们提供您的建议。

此致、e2e.ti.com/.../UCC24624.xlsx

库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在评估中、我会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能告诉我 Vref 和 VDD 电容器的值是多少?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike O'San
    感谢您的答复。
    VDD:1 μ F
    Vref:2.2 μ F
    此致、
    库拉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中、我会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从理论上讲、这应该起作用。  驱动器正在驱动的总栅极电容是多少?

    它至少应为 VDD 电容器的1/10。  如果不是每次驱动 FET、VDD 电容器将放电。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike O'San

    感谢您的答复。

    每个系统的 FET 栅极电容约为2500pF、两个系统的总电容为5000pF。

    VDD 为1uF、因此客户认为有很大的裕度。

    此致、

    库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在 审核中、 我会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、VCC 电容器、VREF 电容器的大小足以处理栅极驱动电压。

    我会让他们在运行期间仔细检查 VCC 电压、以确保其在运行期间高于 UVLO 阈值?  

    我建议他们探测 VDS、一个 FET 的 ID 以及 VCC 和 VREF。  这将向您显示驱动程序不工作的原因?

    此致、