This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM70880-Q1:并行设计

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM70880-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419411/lm70880-q1-parallel-design

器件型号:LM70880-Q1

工具与软件:

您好!

我一直在为48V 输入电压、12V 输出电压(15A)的应用寻找合适的降压转换器。 我认为使用  LM70880-Q1并联是我的唯一选择。 在查看数据表之后、关于如何并行设计元件、我仍然有点困惑、因为从我看到的内容来看、除非我弄错了、Webench 或 Quickstart 计算工具都不支持并行建模。 我是否能够为我的应用提供一个示例设计或我可以用作参考的类似设计?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron:

    下图展示了双通道 LM70880-Q1设置。 如有任何问题、敬请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    谢谢、我很感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron:  

    没问题。 很高兴提供帮助。 :-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    仿真模型文件中指出未对 CNFG 引脚建模的注释是否意味着我将无法使用 PSpice for TI 创建任何有意义的并行模式仿真结果? 我曾短暂尝试过,但遇到了多个错误,其中一些我包括在随附的图像中,到目前为止无法修复。  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron:

    是的、此型号不支持双模运行。

    我们知道 TI.com 上的 PSpice 模型存在无法正常工作的问题。

    我们将更新这一模式、希望工作模式将在下周初公布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    那么、如果我实际获得组件并进行基准测试、或者是否有任何其他替代方案、我将只能验证并联电路设计并获得应用的效率估算吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron:

    我认为没有另一种选择。 主工程师此时不在办公室、但一旦他回来、我就可以问他。 他将在下周一回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:  

    由于我无法进行仿真、请您回顾以下设计吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron:

    下面是我的一些评论:

    1. 请在尽可能靠近两个 VIN 引脚的位置添加0.1uF 电容器、以实现高频旁路
    2. 根据您的输出负载瞬态特性、如果使用 TDK C3225X7R1E226M250AB 电容器、原理图上的输出电容量可支持60%的负载阶跃。
    3. 您计划在此设计中使用什么电感器? 建议使用 Coilcraft XGL1060-682 电感器
    4. 确保 Cboot 和 Rboot 电路连接到 SW4 (引脚5)
    5. 我未看到两个器件的偏置引脚连接。 您可以将偏置引脚连接到 VOUT (12V)
    6. 有关环路补偿值、请参阅随附的快速入门计算器。

    e2e.ti.com/.../LM70XX0_5F00_quickstart_5F00_calculator_5F00_A0_5F00_Aaron_5F00_M.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    谢谢您、我将实施这些建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron:

    如果没有其他问题、请继续并点击"Resolved"以关闭该主题。 谢谢!