This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2124:设计问题

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427566/tps2124-design-question

器件型号:TPS2124

工具与软件:

大家好、团队成员:

1. 由于 SOC 的 GPIO 的输出电压是1.8V、控制 SEL 引脚是否足够?

2. 在数据表中、PR1的电路设计可以连接到 OV1、 但在 EVB 中、这是一个单独的设计电压分压点、 实际建议是什么?

3.从表2中、  如果当前将 PR1设置为0、 它将进入 VCOMP 模式。 SEL 目前是否有用?  或者我们是否应该使用其他设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    我来检查一下。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    1. 由于 SOC 的 GPIO 的输出电压是1.8V、控制 SEL 引脚是否足够? 有。

    2.  在数据表中、PR1的电路设计可以连接到 OV1、 但在 EVB 中、这是一个单独的设计电压分压点、 实际建议是什么? PR1和 OV 应单独连接。

    3.  从表2中、如果当前将 PR1设置为0、 它将进入 VCOMP 模式。 SEL 目前是否有用?  或者我们是否应该使用其他设计?

    SEL 应为低电平。  

    此致

    Kunal Goel