This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61391:关于参考设计 PMP40871

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A4101, PMP40871, TPS61391

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423787/tps61391-about-reference-design-pmp40871

器件型号:TPS61391
主题中讨论的其他器件:PMP40871、、TPS7A4101.

工具与软件:

嗨、团队:

我们的客户按照 PMP40871使用 TPS61391。 他们需要关注的是、当该电路的输入端热交换时、输入引脚可能会使输入电压增加到高于绝对速率的水平、也可能不会变为开路。

您是否有关于此案例的任何信息?

我们认为、如果可行、最好使用保护去毛刺、因为它在电源通路上具有内部放电导通、就像 TPS61391输入上的电子保险丝一样。

此致、

Teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama、

    在 热交换中的 Vin 处确实存在高尖峰的风险、尤其是当从 Vin 电源到 Vin 引脚的 Vin 布线非常长时。

    通常、47μF 或100μF 输入电解电容器可提供良好的保护。

    如果 热交换频繁、那么正如您所说的、添加电子保险丝或 TVS 将具有更好的保护。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何磊山

    感谢您的答复。 我明白、关于输入尖峰、我们建议客户使用电子保险丝。 它似乎受到保护。
    我们又收到一个问题。
    如果 TPS61391和 TPS7A4101由相同的使能信号进行控制、 禁用时、我认为输出电容器放电可能会使电流反向到 TPS7A4101输入并使 TPS7A4101输入电压递增至60V 以上。
    我想你对上面的意见。 是否建议添加输入电容器?
    此致、

    Teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama、

    根据我的理解、当 TPS61391和 TPS7A4101都 被禁用时、TPS7A4101的输入和输出 将被隔离、TPS61391输出能量将存储在输出电容器中、由于泄漏和反馈电阻器消耗的能量、TPS61391 Vout 将逐渐降低到0。  TPS7A4101输入电压升至60V 以上的风险不会存在。  

    如果我有任何错误的理解、请告诉我。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、雷山、


    当 TPS7A4101输出电容器为20uF 且空载电阻器时、在两个器件均禁用后、我的理解是 TPS7A4101输入电压的下降速度快于输出电压。
    然后输出电压大于输入电压、因此我预计会发生反向电流通过 TPS7A4101体二极管。
    我们关注这会导致输入电压升高。

    此致、

    Teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama、

    了解。 感谢您的解释。

    我认为、当两个器件都被禁用时、TPS7A4101的输入电压不会高于两个器件正常工作时的最大电压。

    只要 TPS7A4101的 Vin 高于 Vout、体二极管就会阻止反向电流。

    此致

    Lei