This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61048:关于 PSpice 中的 TLV61048升压仿真、适用于 TI 和 Tina。

Guru**** 2503465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428169/tlv61048-regarding-tlv61048-boost-simulation-in-pspice-for-ti-and-tina

器件型号:TLV61048

工具与软件:

大家好、团队成员:  

 在 PSpice for TI 和 Tina 中模拟 TLV61048DBVR。 在 PSpice for TI 中、输出电压为5V、而在 Tina 中、输出电压为8V、相关设置为6V。 根据数据表、计算了反馈电阻器的值。 请在仿真中澄清这一点

下面是 Tina 中的仿真结果  

下面是 PSpice for TI 中的仿真结果。

谢谢!

Gayathri。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Gayathri:

    在 TINA 仿真中、Vout 是6V、而不是8V、因此正确。

    PSpice 模式出了问题、您可以使用 TINA 模型进行仿真。

    如果您看到任何问题、请告诉我。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨蕾

    在 TINA 中、有一个初始尖峰稳定在6V。 没问题

    下面是我的设计中的电路。 请查看并提供您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Gayathri:

    初始尖峰应由 Vin 导通时的浪涌电流引起。 还不错。

    您的原理图没有问题。

    我刚刚注意到、在您的电路原理图中有一个 IOUT = 4A5的标签。 您的应用所需的最大 Iout 是多少?

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨蕾  

    实际负载电流为0.5A。 XAL4030-472MEC 电感器是否适合该0.5A 电流。

    谢谢!

    Gayathri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Gayathri:

    Iout 没有问题。 而电感器 XAL4030-472MEC 可以。

    此致

    Lei