This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36015:EMC 问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25302, LMR36015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423296/lmr36015-emc-issues

器件型号:LMR36015
主题中讨论的其他器件:BQ25302

工具与软件:

大家好!
我将  LMR36015BRNX 降压转换器安装在4层 PCB 上。 它是一种配备单节锂聚合物电池的手持设备。  

在实验室进行常规 CE EMC 测量期间、我未通过辐射测试和电缆连接反馈测试。
我确定了 BQ25302的主要原因、并在下一个主题中请求帮助。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421283/bq25302-emc-issues

我还怀疑来自 LMR36015BRNX 的相关干扰信号。 这也是最接近器件输入/输出的 IC。

有人对解决方案有什么建议吗?  
为了将干扰信号降至最低、电路图和布局中的相关元件是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    比较

    底层(镜像视图)

    底视图  

    有线反馈信号

    辐射信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Armin:

    出现的常见因素是开关电流和能够传播辐射 EMI 的大电流环路。  

    您可以考虑输入电流环路、并确保它与 SW 节点尽可能紧密。 从我的角度来看、好像您已经很好地遵循了 LMR36015的布局指南、所以可能是由于 U3器件造成的。  

    您也可以尝试添加输入 EMI 滤波器。 π 型滤波器可能是一个很好的起点、我建议遵循蝶形布局。  

    https://www.ti.com/lit/an/slua929a/slua929a.pdf?ts = 1728598221694&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    谢谢!

    Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    1和2 MHz 处的传导干扰来自 LMR36015BRNX。 这可以通过在输入端添加扼流圈来消除。  
    π 型滤波器有所帮助。  

    125和270 MHz 下的辐射来自 BQ25302充电控制器。 我没有找到这方面的解决方案。

    谢谢!
    Armin