This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2117:是否可以使用高基准输入电压1并启用输出功能?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2117, TPS2120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427026/tps2117-possible-to-use-high-prio-vin1-and-enable-output-function

器件型号:TPS2117
主题中讨论的其他器件: TPS2120

工具与软件:

尊敬的先生或女士:

此电源多路复用器是否可用于切换到 VIN1上的更高优先级电源、并联开关是否具有使能功能、可关断/ Hi-Z 输出?

"二极管模式"看起来很有趣、但问题是、在此模式下、多路复用器决定从两个 VIN 切换到输出的更高电压。

在我们的设计中、主电源连接到 VIN1、如果该电源关断、则应切换到 VIN2 (电池)。 在我们的示例中、电池可能具有更高的电压电平(最大4.2V 锂聚合物电池)。

主电源的固定电压为~3、9V。  

而且我们的设计需要为该开关设置启用、因为我们也使用单独工作的备用电源。

对于此星座、TPS2117是一个选择、我从其他真值表中遗漏了一些内容吗? 或者我应该看一个替代的文章?

也许你可以给我一个选择。

感谢您的努力、祝您愉快

Wolfgang Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wolfgang Walter、

    我将检查并重新回到这一点。

    此致  

    Kunal Goel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wolfgang、

    您将需要一个像 TPS2120/2121这样的器件。 使用 OV 引脚可以禁用器件。

    此致

    Kunal Goel