This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:升压转换器突然开始发出哔哔声、输出电压会在电流较高时下降

Guru**** 2563340 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481, LM5122, TPS40210, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418285/lm3481-boost-converter-suddenly-starts-beeping-and-output-voltage-drops-at-higher-currents

器件型号:LM3481
主题中讨论的其他器件: LM5122TPS40210LM5155

工具与软件:

您好!

Im 使用 LM3481MMNOPB 作为5V 至12V (最高6A)的升压转换器。 我选择了此器件并根据 WEBENCH 建议创建了一个电路(为了便于冷却、我只更改了少数几个元件、例如 MOSFET 和肖特基二极管)。

可以正常工作、但是当我将负载增加到5A 以上(或者如果我突然打开超过3、5A 的负载)时、会出现奇怪的情况:

-输出电压降至6、5V

-可听到蜂鸣声(频率变化: 6A - 11,886 kHz, 7A - 13,910 kHz, 6972 kHz, 8A 和9A - 13,114 kHz, 10A - 14,643 kHz,..)

- DR 引脚(MOSFET 栅极)未按预期切换-在3个周期内打开、然后在几个周期内关闭。

我必须一直等到负载低于1A 才能停止这种情况并恢复正常行为。

Im 已经在这方面划了几天了。 最初我认为这与补偿电路有关、因此我尝试了不同的 Rsense、Rfilt 和 Cfilt 元件值(都比建议的小和大)、但没有成功。 我现在想尝试使用更小栅极电容的不同 MOSFET、但我不知道 问题是否可能来自那里。

我还在这里附上我的 KiCAD 电路和一个示波器的一些屏幕截图

.

振荡器探头:

黄色- FB (TP17)
粉色- DR (TP2)
蓝色- ISEN (TP3)
绿色- LOUT (TP4)

此时、当开始捕获故障时(Lout 有时具有奇怪的振荡!?!)

正常运行状态(4A)

6A 时的故障状态

8A 时的故障状态

10A 时的故障状态(此处的开关频率对应于正常频率的1/8、与过流保护行为匹配)

如果能就问题提出建议、我将不胜感激。

谢谢!

托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    您随附的前两张图片不是在我这边加载的(我认为这些应该是原理图)、您能否重新附加这些图片?
    波形显示正确、因此我能看到这些。

    我们有一个 LM3481快速入门计算工具。 是否也可以填写并附上该计算器?
    https://www.ti.com/tool/download/LM3481-BOOST-CALC 
    基于此、我将更容易审查设计。

    谢谢、此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:

    感谢您的评分!

    我尝试重新连接原理图:

    WEBENCH

    我的实现

    当然、我填写了 Excel 工作表(我可以做的一切)、下面是其中的屏幕截图:

    我希望现在所有图像都能正确加载

    此致

    托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias:

    感谢您的附件。 它们现在正确加载。

    我建议的第一项检查是稳定性。
    如果系统在更高的负载下变得不稳定、则会解释 Vout 下降和异常开关行为。
    计算器的波特图显示出相当激进的补偿。
    建议最大 交叉频率为2kHz、以避免 RHPZ 不稳定。 此计算展示了4kHz 的交叉频率。
    我们还建议使用60度或更高的相位裕度、以实现非常稳定的系统。

    您能否检查 C8和 C9的 ESR 值是否真的为5m Ω? 该值对补偿有很强的影响。
    如果正确、我建议尝试使用1k Ω 的电阻器替换 R4、并检查较慢的补偿是否可以改善行为?

    另请检查此电感器饱和电流是否能够承受20A 的预期峰值电流。

    3m Ω 的感应电阻相当小(电流限值>50A)。 我建议对 R9使用5m Ω 或6m Ω 来减小裕度。

    FET 上没有栅极电阻器。 通常建议测量 SW 信号、并在出现强过冲或振荡时添加栅极电阻或缓冲器。 我不确定这是否也是本设计的情况。 无论哪种方法、您都可以考虑在下一个版本中为这些器件添加封装。

    在异步设计中、70W 通常较大、正向二极管上的损耗会降低整体效率。 如果设计能够实现适当的冷却、则此应用很好。 对于类似的设计、 值得考虑使用 同步升压设计来降低二极管损耗。 适合使用 LM5122或 LM5123。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的参与和建议尼克拉斯!

    我不知道稳定性。 现在、我看到其复杂性要高得多。

    C8和 C9具有 ESR 12m Ω、my bad。 但我想,这不是太遥远。 我现在尝试并联几个电容器、但没有明显变化。

    我将 R4替换为1K、但也没有明显差异。

    根据数据表、电感器可以接受20A (上升20C)的电流。

    感谢您推荐 Rsense 和栅极电阻器、我一定会在下一版中将其包含在内。

    好知道其他的选择,我想避免复杂性,这就是为什么异步作为一个选择,效率不是关键.

    似乎会产生影响的是 C7。 使用 YAEGO 0805 (56pF)时、我只能达到5、4A、而使用 WE 0603 (尝试1pF 至68pF)时可达到5、8A 至6A。 这可以成为有用的线索吗?

    此致

    托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias:

    感谢您的反馈和其他信息。

    20A 电感器电流限制可能非常接近边缘。 由于效率较低、峰值电感器电流将增加。 一旦电感下降、它会导致滚雪球效应、从而进一步降低电感并更大程度地增加电流。

    我最强烈的怀疑是电感器可能不适合这些规格。
    通常、我们建议使用饱和电流高于通过检测电阻设置的电流限值的电感器。
    另请确保电源可以支持这些电流额定值。 否则 Vin 会下降、从而使行为更糟。

    通过修改检测滤波器(C7和 R8)、您可以影响过流保护的触发。 不过、这根本无法解决触发过流保护的根本原因。 目标是在所有负载条件下都能实现正常运行、而不会出现过流、因此更换电感器应该更有效。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:

    Im 使用 WEBENCH 仿真器建议的线圈、所以我认为这应该是合适的(https://www.digikey.de/en/products/detail/coilcraft/SER2915L-472KL/21386994?s=N4IgTCBcDaIDoBcAEBlAogJTATgIwFYAZAWgBYB2MAaUJAF0BfIA)。 它指定了多个电流限制。 也许我在这里发布了不太相关的一个。

    电源足够大(高达35A)、输入端几乎没有出现明显的压降。 但是、如果这很重要、我不会寻找尖峰。

    好的、那么我将不再继续查看这些比较、也许检查更多的补偿。 Im 也在思考如何检查 MOSFET。 我选择的电容器比推荐的电容器大一点。

    此致

    托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias:

    那么我必须回退我之前的评论。 查看电感器规格、额定值高于我最初的预期、我同意它应该适合该应用。

    关于补偿、由于设计预计占空比大于50%、因此存在次谐波振荡的风险、这可能导致系统不稳定。
    计算器建议 RSL 为0欧姆、因此它不会计算出会出现振荡问题、但这也是可以在下一版本中添加的占用空间。 添加100欧姆的电阻可以提高系统稳定性。

    关于 MOSFET 和二极管、您是否看到这些元件升温?

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:

    他们确实很热,但我很难说,如果太多。 我使用笨重的散热器(V8818N- https://www.digikey.de/en/products/detail/assmann-wsw-components/V8818N/3511433) 、输出为4、5A 时、温度升至60°C (肖特基)和55°C (MOSFET)

    此致

    托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias:

    55°C 或60°C 应该仍然可以用于电路板设计。 但是、如果峰值负载高于4.5A (初始负载提到6A 峰值)、恐怕温度会进一步升高。

    定义过高值取决于您的应用目标以及每个组件的温度等级。 LM3481的结温为150°C、因此控制器侧没有风险。 瓶颈将是二极管、因为大多数损耗出现在这里。

    更改 MOSFET 器件是否有助于改善较高负载条件下的稳定性行为?

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:

    我刚刚尝试了我订购的不同 MOSFET。 这是有趣的看到他们有多大的差异。 所有这些都比我目前使用的情况差、其中一些在电压显著下降之前只能达到1.5A。 我试过 IRLZ34NPBF (最大值4.3A)、IPA60R1K0CEXKSA1 (最大值0.1A)、STP16NF06 (最大值1.8A)、IRLZ14PBF (最大值1.5A)、IPP011N04NF2SAKMA1 (最大值1.7A)、 GSFH0970 (最大2A)。

    观察趋势结果、在我看来、栅极电荷和 RDS on 应尽可能小、而输入电容可能不那么重要。 我会再试几次、但很难找到与工作平台建议类似的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias:

    感谢您的更新。
    遗憾的是、我不是 MOSFET 专家、因此我无法给出任何具体的元件建议。
    但是、要检查的最关键参数是 VDS 最大电压和 RDS_ON 电阻、正如您已经根据测试发现的那样。
    MOSFET 会因过压(因此请检查 Vds 和 Vgs 额定值)或过热而中断。 这意味着 RDS_ON 可能比它们所陈述的最大电流值更重要。

    您可以搜索使用 LM3481或类似升压控制器(LM5155或 TPS40210)的一些参考设计、并了解这些设计中使用了哪些 MOSFET。  
    https://www.ti.com/reference-designs/index.html?keyword=MSP430FR6989#search?keyword=lm5155

    此致、

    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的参考设计 Niklas!

    它们都具有 SMD MOSFET、因此我可能会在下一个版本中尝试。

    现在、我刚尝试添加一个 MOSFET 栅极电阻器(10R)、它变得更糟了(仅最大值为 4、3A)。 "我看到了、如果不能轻松地解决问题、就要更加仔细地观察整个回路。

    感谢您的支持、如果我有任何新东西、我将在本主题中提供更新。

    此致

    托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias:

    感谢您随时向我们通报最新情况。
    如果有任何新问题、请告诉我。

    此致、
    Niklas