This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:CCM 和 CrCM PFC 系统的功率损耗差异。

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28056, UCC28180, UCC28065

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417565/ucc28180-the-difference-of-power-loss-between-ccm-and-crcm-pfc-system

器件型号:UCC28180
Thread 中讨论的其他器件: UCC28065、UCC28056

工具与软件:

团队成员、您好!

我假设 CCM PFC 在功率损耗(功率耗散)方面比 CrCM PFC 更好、在总体条件相同(或相似)的情况下、例如:MOSFET Rds (on)、二极管 Vf、相似的开关频率(或导通时间)、输出功率约为300W。

我的假设是、CrCM 显示的峰值电感器电流比 CCM 大得多、因此导通损耗(SW 导通时间= I^2*Rds (on))和二极管 Vf 损耗(SW 关断时间= I*Rds Vf)会更大。 (开关损耗与之类似。)

但我不知道 CrCM 和 CCM 之间的数字速率。  

您是否有关于这两个 PFC 功率损耗的一些实验或计算结果?

此致、  
Ernest Cho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    效率不仅仅是传导损耗。 CrCM 在同一功率级下具有比 CCM 更高的峰值电流、但它是软开关、因此开关损耗更低。 特别是如果您还关心100W 等低负载效率、CrCM 优于 CCM。  

    选择哪种 PFC 还需要考虑其他因素。 请阅读此选择指南。

    www.ti.com/.../sluaao8.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ning、

    感谢您的解释。

    客户正在查看竞争对手集成了 HV FET 和 HV 二极管(Sanken)的 CrCM 器件、评估了功率损耗、发现即使在较低的功率(~100W)下也有~10W 的功率损耗、CrCM 的功率损耗是否合理? CCM 器件的 功率损耗是否低于 CrCM?
    如果是、即使 UCC28180未集成 HV 元件、我也要为这些器件推广我们的 CCM 器件。

    好的、
    欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能分享一下它们的器件型号吗? 系统是否设计为100W 全功率? 如果全功率为100W、则10W 损耗较高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件名称为 SSC2016S。 他们的系统是冰箱,它的设计最大300W  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欧内斯特

    大家可以看到他们的方框图。 HV FET 和二极管位于 IC 之外。  

    我建议在此功率范围内考虑使用 CrCM PFC、例如 UCC28056或 UCC28065。 它可以提供更高的效率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ning、  

    我与他们一起展示了 UCC28180 EVM、并使用他们进行了演示。

    UCC28180 EVM 显示损耗减少~30%、因此他们得到满足。 (他们只是测量了系统空闲功率、因此10W 是其系统功率。)

    同时再次进行检查以确定 SSC2016S 不包括 FET、二极管等(在会见前、他们提到 Sanken 器件包括 FET 等。 )。

    感谢您的回答帮助我。

    此致、  
    欧内斯特