This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:UCC21520输出故障

Guru**** 2509085 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416498/ucc21520-the-ucc21520-output-is-faulty

器件型号:UCC21520

工具与软件:

我是电力电子学的学生。 在测试驱动器芯片 UCC21520时、我发现只要输出侧的电源引脚 VDDA 通电、输入侧就没有信号。 输出 OUTA 为高电平、幅度与电源相同、随电源电压变化、但 OUTB 不受影响、我用万用表的开关测量了 VDDA 和 OUTA、发现没有短路、那是什么情况? 如何解决? (INA 低电平、INB 高电平、导致 OUTA 信号、OUTB 无信号、当然、OUTA 振幅仍与 VDDA 相同)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这是我的原理图和物理 PCB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚才说错了、只要电源引脚 VDDA 电源的输出侧、不管信号的输入侧是不是、输出 OUTA 都是高电平、幅值和电源都是一样的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您关注我们的器件并提出您的问题。

    仔细观察原理图/板、似乎不存在任何明显的问题。

    为了更深入地了解这一点、我有几个问题:

    • 您是否已尝试换用驱动程序和/或换用主板、以了解这是否是驱动程序或主板的问题?
    • 是否会在通道 B 上发生这种情况?
    • 您能否就以下各项共享 INA/INB/OUTA/OUTB 的波形:
      • INA 保持低电平;INB 开关
      • INA 保持高电平;INB 开关

    期待您的回复!

    此致、

    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、很抱歉、我花了很长时间回复您的消息

    OUTA 输出目前没有太大问题、尽管它将在接通 VDD15V 后升高、但一旦我接通 DSP 控制器(即接通 VCC5V)、它将恢复正常。

    但现在我有其他问题。 当我向 INA 和 INB 输入互补的3.3VPWM 波时、我发现 OUTA 通常可以输出15VPWM 波、而 OUTB 没有输出、并且 OUTB 引脚上的电压为0。

    然后、我在 TI 论坛上看到别人关于 UCC21520的博文、发现 VSSB 和 OUTB 发生短路、而我的两个钳位二极管 D7和 D8是正常的、所以我猜到芯片是意外损坏的。

    如果你有不同的看法,我会很感激!

    此致、

    CaiLI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、感谢您的跟进。

    OUTA 输出目前不是太大问题、尽管它在打开 VDD15V 电源后会升高、但一旦我打开 DSP 控制器(即打开 VCC5V 电源)、它就会恢复正常。

    根据控制器的输出结构、INA 可能会被拉至超过导通阈值电压。 您是否已尝试添加下拉电阻器来查看是否可以解决此问题?

    如果在 OUTB 上没有得到信号、这看起来确实会在该通道上丧失功能。 从电路板上移除驱动器时、B 沟道引脚阻抗是怎样的?

    • VDDB - VSSB、OUTB - VSSB、VDDB - OUTB

    这将告诉您是否存在一些损坏、并让您了解它是如何损坏的。

    期待听到您的反馈。

    此致、

    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 很抱歉、由于时差原因、我无法及时回复。

    在没有驱动信号的情况下、我按如下方式测试了 OUTB 相关引脚的阻抗:

    VDDB-VSSB:258 Ω
    OUTB-VSSB:0Ω
    VDDB-OUTB:260 Ω

    出于好奇心,我测试了一个全新 UCC21520的相关阻抗(无接入电路):

    VDDB-VSSB:1.1MΩ μ A
    OUTB-VSSB:1.4MΩ μ A
    VDDB-OUTB:1.7MΩ μ A

    这是否意味着我的电路中的 UCC21520芯片已损坏?

    期待听到您的反馈。

    此致、

    CaiLi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CaiLi:

    感谢您关注我的请求。 这是非常有用的信息。

    阻抗测量绝对会显示 B 通道输出级的 EIPD。 已知良好的 UCC21520单元上的测量结果符合预期。 受影响的器件很可能在 B 通道中输出级的 ESD 二极管中损坏。

    这可能通过意外地将引脚短接在一起而发生(有时在探测器件上电时会发生)。 在应用中、这种类型的 EIPD 通常由这些引脚上的噪声或这些引脚上的信号超过绝对最大值规格(导致图中的这些二极管导通)而发生。

    您知道这种损坏是否是偶然发生的吗? 在电路板上放置好的驱动器后、通道 B 是否会再次损坏?

    希望这是意外损坏的驱动程序和良好的单元性能没有问题。  

    请告诉我在更换损坏的设备时是否有任何问题。

    此致、

    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我用新的芯片解决了这个问题