This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74670-Q1:全桥电路的理想二极管

Guru**** 2643805 points

Other Parts Discussed in Thread: LM74670-Q1, LM74610-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427330/lm74670-q1-ideal-diode-for-full-bridge-circuit

器件型号:LM74670-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LM74610-Q1

工具与软件:

您好!

我正在寻找 ADI 制造的 LT4320-1的替代产品。

我找到了 LM74670-Q1和 LM74610-Q1、但它们不满足以下要求。  因此、您能否告诉我是否有符合以下要求的产品?

https://www.ti.com/tool/ja-jp/PMP22504

・Vin≥50V

・负载电流≥2A

Δ・支持交流/直流输入

・Ω(对于全桥)

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta、您好!

    欢迎来到 E2E!

    请接受我朋友的请求、我们继续讨论。

    此致、

    Shiven Dhir