This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568A:支持的负载电容大小

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS628501, TLV62568A, TPS628511, TPS628301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429203/tlv62568a-how-much-load-capacitance-is-support

器件型号:TLV62568A
主题中讨论的其他器件: TPS628511TPS628301、TPS628501

工具与软件:

在我的设计中、输入电压为5V、输出为3.3V、电感器为2.2 μ H、负载电容为200 μ F (包括直流/直流的输出电容器和其他数字 IC 的去耦电容器)。

数据表中的表4显示了输出电容范围为22 μF 至47 μF。

问:

TLV62568A 是否支持大负载电容(高达200uf)?

较大的负载电容是否会导致不稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yongfei:

    TLV62568A 的输出电容不能超过47 μ F。 较高的输出电容会导致控制环路不稳定。 请使用 TPS628511、TPS628501或 TPS628301来支持更大的输出电容器。  

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Varun。

    为确保稳定运行、输出电容是否必须具有最小 ESR 值?Ω

    则 输出电容为4.7微法拉。    如果有一个与关联的串联电阻、则直接位于器件 TLV62568A 的输出端允许更大的电容
    电容器?  

    此致、

    Qu Yongfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yongfei:

    很遗憾、这不起作用、因为已经有内部补偿零点。 通过串联电阻在电容内部添加另一个电阻可能会使环路不稳定。

    可以尝试在靠近 IC 的47uF 电容器和负载点处的其余大容量电容器之间添加另一个电感器/铁氧体磁珠。 电感器/铁氧体磁珠有助于降低大容量电容器对控制环路的影响。 FB 网络的输出应在第二个电感器/铁氧体磁珠之前从本地电容器抽头。 您可能需要运行一些波特测量来验证这种方法是否具有良好的相位裕度。

    此致、

    Varun