This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:在模式之间转换所需的时间

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423863/tps2121-time-it-takes-to-transition-between-modes

器件型号:TPS2121

工具与软件:

尊敬的支持团队:

将 USB VBUS 连接到 IN1、将电池连接到 IN2。
我考虑以下3种模式。


#1:无论是否有电池、都应优先考虑 VBUS。
#2:当 VBUS 和电池都存在时、通过设置确定电池的优先级。
#3:仅使用电池时。
是否有任何关于在每种模式之间转换所需时间的信息?
与使用控制信号 (如图10-7和10-8)进行手动控制不同、通过插入和移除 IN1和 IN2可自动实现转换。
我希望输出电压是无缝的。
我很想使用无缝模式、但没有恒定电源来为 CP2供电。

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice:

    我将进行检查并返回  

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:
    感谢您的答复。

    您何时可以回答?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice:

    是否要动态更改优先级?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:
    感谢您的答复。

    我希望在插入或拔下电池或 VBUS 时自动选择它。

    在某些情况下、我可能希望通过 PM 发送原理图、因此请接受我朋友的请求。

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请分享原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    我已向您发送私人消息、请您检查。

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、让我检查一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:
    您是否有私人消息中信息的更新?

    当 USB 电源突然断开时、我在无缝切换到电池时遇到了问题。

    IN1:USB-C (VBUS)
    IN2:电池

    只有两个电源:USB 和电池。
    我是否需要第三个电源来提供 XREF 才能实现无缝运行、如图10-12中所示?
    www.ti.com/.../tps2121.pdf

    如果是、看起来就无法使用 TPS2121。
    请告诉我是否有方法可以实现使用两个电源的无缝运行。

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    是否有办法从 IN1和 IN2输入源生成 XREF?

    非常感谢您回答这些问题。

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice:

    已回复消息。  

    此致

    Kunal Goel