This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2124:电池切换一次侧电源到二次侧电源

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74900-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416427/tps2124-battery-switching-primary-to-secondary-supply

器件型号:TPS2124
Thread 中讨论的其他器件:LM74800-Q1LM74900LM74900-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我正在寻找一个在我们的汽车项目中自动切换电池电源(初级到次级)的设计建议。 用例是、当初级侧断电时、可确保为 ECU 持续供电。 因此请推荐一种电池切换解决方案。

 

主电池电源:24V。

辅助蓄电池电源:12V

持续负载电流:20A。

谢谢!

Jayanthi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayanthi:

    我们将检查这一点并回复您。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayanthi:

    您可以使用使用 LM74703/4-Q1的 ORing 配置、该配置仅在 PS1降至12V-11mV 时才会切换到12V 电源。

    或者、您也可以考虑在优先级电源多路复用器配置中使用 LM74800-Q1、在此配置中、您可以将 PS1至 PS2的切换点编程。

    在汽车区域模块中使用理想二极管的优先级电源多路复用器

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    感谢您的答复、 LM74800-Q1适用于我们的电池开关(初级到次级)要求、 您能否提供符合我们要求的任何原理图设计文件。

    • 主蓄电池电压:24VDC
    • 二次电池电压:24VVDC
    • 持续负载电流:20A
    • 峰值负载电流:25A

    谢谢!

    Jayanthi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayanthi:

    我们没有原理图。 我们只提供了应用示意图、可借助此处绘制出原理图。

    但我们有一些 EVM 包含 LM74800-Q1独立运行的原理图。

    LM74800评估模块:LM74800EVM-CD (修订版 A)

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    感谢您的回复、通过更改 FET 电压和电流额定值、我们可以将  LM74800-Q1用于 我们的应用。

     请注意我们的要求的电压和电流额定值。

    • 主蓄电池电压:24VDC
    • 二次电池电压:24VVDC
    • 持续负载电流:20A
    • 峰值负载电流:25A

    谢谢!

    Jayanthi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayanthi:

    LM74800-Q1是一款 MOSFET 栅极驱动器、只要外部 FET 可满足要求、LM74800-Q1也可满足这一要求。

    需要注意的是、LM74800-Q1具有+70V 的绝对最大值、如果存在更高的电压、则会损坏器件。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    感谢您的答复、LM74800-Q1具有两种 拓扑、一种是共漏极 (CD)、另一种是共源极(CS)、您可以建议哪种拓扑适合我们的应用。  

     列出了我们的要求的额定电压和电流。

    • 主蓄电池电压:24VDC
    • 二次电池电压:24VVDC
    • 持续负载电流:20A
    • 峰值负载电流:25A

    谢谢!

    Jayanthi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayanthi:

    您可以使用 CD 拓扑、因为当输入出现将违反控制器绝对最大额定值的瞬变时、通常会使用 CS。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    感谢您的回复、 对于电池切换(初级到次级)、我设计了 LM74800-Q 电路、 我对初级到次级的切换时间是负载(MCU)活动状态还是死区状态存在疑问。  

    谢谢!  

    Jayanthi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayanthi:

    尽管优先电源多路复用中开关速度足够快。 但输出电容器必须进行调节、以使负载能够正常工作。  

    这更多的是系统级问题、与控制器无关。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    感谢您的回复、 关于电池切换(初级到次级)、我计划使用 LM74800-Q 电路、

                         

    但 我现在计划转向 LM74900-Q IC、它具有 过流保护的额外特性、您能否告诉我 它适用于电池开关 (初级到次级)。 因为 LM74900没有 VSNS 引脚。

                 

    谢谢!

    Jayanthi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayanthi:

    LM74900-Q1可以实现相同的效果。

    应用图表显示了如何设置它。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    感谢您的回复、 如果您可以查看我们的 LM74900-Q1原理图、请告知我。 我将提供原理图邮件。

    谢谢!

    Jayanthi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayanthi:

    你可以用 pvt. 聊天。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:


    所有文件已在您的私人聊天中共享。 请查看它们、并告知我是否需要进行任何更改。

    谢谢!  
    Jayanthi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会在本周结束时回复您。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    谢谢!

    Jayanthi.