This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61032:连接电感器时 SW 引脚短接至 GND

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428663/tps61032-sw-pin-shorts-to-gnd-when-inductor-is-connected

器件型号:TPS61032

工具与软件:

当只有 PWR 和 GND 连接到 TPS61032时、没有问题。 我一在 SW 和 PWR 之间连接6.8uH 3A 电感器、SW 就会短接至 GND。  

我尝试了5种不同的 IC、得到了相同的结果。

什么地方可能出错了?

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hoffman:

    您能否分享原理图或布局?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨尼尼-非常感谢审查我的问题。 TPS61032看起来非常敏感、并且会迅速使 SW 短路至地。 我已经尝试了很多方法来克服这没有积极的结果. 请参阅随附的原理图。

    https://drive.google.com/file/d/1DAk-ktxQPtQH0J7Hg1nOnhAQjd5DpCkA/view?usp=share_link

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hoffman:

    由于公司的政策、我无法在您共享时打开链接。 您能不能和我分享一下原理图和布局的屏幕截图? 此外,如果你还可以测试开关节点, Vout , Vin ,电感波形,这将是一个更大的帮助。